Identification du module BCM ULP
Identification du produit
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0202 |
515 |
L |
– |
– |
INT16U |
15139 |
A/E/P |
Identification du produit = 15139 pour le module BCM ULP |
Identifiant du module BCM ULP
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0215-0x0216 |
534-535 |
L/E |
– |
– |
CHAINE D'OCTETS |
0x0000–0x7F7F |
A/E/P |
Identifiant court du module BCM ULP codé sur 4 caractères ASCII Réglage d'usine = 0x0000 |
0x0217-0x021E |
536-543 |
L/E |
– |
– |
CHAINE D'OCTETS |
0x0000–0x7F7F |
A/E/P |
Identifiant long du module BCM ULP codé sur 16 caractères ASCII Réglage d'usine = 0x0000 |
Version de firmware du module BCM ULP
La version du firmware du module BCM ULP commence par un caractère V et présente le format suivant : VX.Y.Z.
La version de firmware est codée comme suit : VX.Y.Z = VX*1000 + Y*100 + Z*10
Par exemple, si la valeur du registre est égale à 2000, la version du firmware du module BCM ULP est égale à V2.0.0.
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0240 |
577 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E/P |
Version de firmware du module BCM ULP |