Identificación del módulo BCM ULP
Identificación del producto
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0202 |
515 |
L |
– |
– |
INT16U |
15139 |
A/E/P |
Identificación del producto = 15139 para el módulo BCM ULP. |
Identificador del módulo BCM ULP
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0215-0x0216 |
534-535 |
L/E |
– |
– |
OCTET STRING |
0x0000–0x7F7F |
A/E/P |
Identificador corto del módulo BCM ULP codificado con 4 caracteres ASCII Ajuste de fábrica = 0x0000 |
|
0x0217-0x021E |
536-543 |
L/E |
– |
– |
OCTET STRING |
0x0000–0x7F7F |
A/E/P |
Identificador largo del módulo BCM ULP codificado con 16 caracteres ASCII Ajuste de fábrica = 0x0000 |
Versión del firmware del módulo BCM ULP
La versión del firmware del módulo BCM ULP empieza con el carácter V y presenta el formato siguiente: VX.Y.Z.
La versión del firmware se codifica de la siguiente manera: VX.Y.Z = VX*1000 + Y*100 + Z*10
Por ejemplo, si el valor del registro es igual a 2000, la versión del firmware del módulo BCM ULP es igual a V2.0.0.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0240 |
577 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E/P |
Versión del firmware del módulo BCM ULP |