DOCA0220FR-01

Schémas avec disjoncteurs ComPacT NS

Description générale

En fonction du type de disjoncteur utilisé, raccordez l'interface IFM au disjoncteur en utilisant l'une des configurations suivantes :

  • Raccordement de l'interface IFM à un disjoncteur fixe à commande manuelle ComPacT NS avec un module BCM ULP

  • Raccordement de l'interface IFM à un disjoncteur débrochable ComPacT NS avec un module BCM ULP et le module IO associé.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide utilisateur du système ULP.

Connexion ULP

AVIS
HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE
  • Never connect a Modbus-SL device to an RJ45 ULP port.
  • The RJ45 ULP ports of IFM interface are for ULP modules only.
  • Any other use can damage the IFM interface or the device connected to the IFM interface.
  • To check if an ULP module is compatible with the RJ45 ULP ports of IFM interface, refer to the ULP System User Guide.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Toutes les configurations de connexion requièrent le cordon de disjoncteur BCM ULP. Le cordon NSX isolé est obligatoire pour les tensions système supérieures à 480 V CA.

Lorsque le second port ULP RJ45 n'est pas utilisé, il doit être fermé à l'aide d'une terminaison de ligne ULP :

A Cordon BCM ULP ou RJ45 ULP du disjoncteur

B Terminaison de ligne ULP

Raccordement de l'interface IFM à un disjoncteur fixe à commande manuelle ComPacT NS

A

Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur

B

Cordon de disjoncteur BCM ULP

C

Module de communication du disjoncteur BCM ULP

D

Disjoncteur fixe à commande manuelle ComPacT NS avec déclencheur MicroLogic A, E ou P

Raccordement de l'interface IFM à un disjoncteur débrochable ComPacT NS

A Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur

B Cordon ULP RJ45

C Cordon BCM ULP du disjoncteur

D Contact de position Débroché du disjoncteur (CD)

E Châssis du disjoncteur

F Module de communication de disjoncteur BCM ULP

G Disjoncteur débrochable avec déclencheur MicroLogic A, E ou P

H Bornier débrochable

I Contact de position Embroché du disjoncteur (CE)

J Contact de position Test du disjoncteur (CT)

K Module d'application d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?