Esquema con interruptores automáticos ComPacT NS
Descripción general
En función del tipo de interruptor automático utilizado, la interfaz IFM debe conectarse al interruptor automático con una de las siguientes configuraciones:
-
Conexión de la interfaz IFM a un interruptor automático con mando manual fijo ComPacT NS con un módulo BCM ULP.
-
Conecte la interfaz IFM a un interruptor automático extraíble ComPacT NS con un módulo BCM ULP y su módulo IO respectivo.
Para obtener más información, consulte la Guía del usuario del sistema ULP.
Conexión ULP
| AVISO |
|---|
|
HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Todas las configuraciones de conexión requieren un cable BCM ULP de interruptor automático. El cable NSX aislado es obligatorio para tensiones del sistema superiores a 480 V CA.
Conexión de la interfaz IFM a un interruptor automático con mando manual fijo ComPacT NS
Conexión de la interfaz IFM a un interruptor automático extraíble ComPacT NS
A Interfaz Modbus-SL IFM para un interruptor automático
B Cable RJ45 ULP
C Cable BCM ULP del interruptor automático
D Contacto de posición desconectada del interruptor automático (CD)
E Zócalo del interruptor automático
F Módulo de comunicación del interruptor automático BCM ULP
G Interruptor automático extraíble con unidad de control MicroLogic A, E o P
H Bornero extraíble
I Contacto de posición conectada del interruptor automático (CE)
J Contacto de posición de prueba del interruptor automático (CT)
K Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático