Mesures en temps réel
Description générale
Le gestionnaire de mesure actualise toutes les secondes les mesures en temps réel. Les mesures en temps réel incluent :
-
la tension et le déséquilibre des tensions
-
le courant et le déséquilibre des courants
-
la puissance active, réactive, apparente et de distorsion
-
le facteur de puissance et le facteur de puissance de la fondamentale
-
la fréquence
-
la tension et le courant de la fondamentale
-
la demande de puissance active, réactive et apparente de la fondamentale
-
la distorsion harmonique totale (THD) par rapport à la fondamentale
-
la distorsion harmonique totale (THD) par rapport à la valeur efficace
-
le déphasage entre tension et courant
-
le facteur K
-
le facteur de crête
-
le déphasage entre tensions
Tension
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03E7 |
1 000 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-1200 |
E/P |
Tension phase à phase efficace V12 |
0x03E8 |
1001 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-1200 |
E/P |
Tension phase à phase efficace V23 |
0x03E9 |
1002 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-1200 |
E/P |
Tension phase à phase efficace V31 |
0x03EA |
1003 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-1200 |
E/P |
Tension phase à neutre efficace V1N(1) |
0x03EB |
1004 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-1200 |
E/P |
Tension phase à neutre efficace V2N(1) |
0x03EC |
1005 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-1200 |
E/P |
Tension phase à neutre efficace V3N(1) |
0x03ED |
1006 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-1200 |
E/P |
Moyenne arithmétique de V12, V23 et V31 : (V12 + V23 + V31) / 3 = Vmoy L-L |
0x03EE |
1007 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-1200 |
E/P |
Moyenne arithmétique de V1N, V2N et V3N : (V1N + V2N + V3N) / 3 = Vmoy L-N (1) |
(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système. |
Déséquilibre de tension
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03EF |
1008 |
L |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
Déséquilibre de la tension phase à phase V12 par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-phase |
0x03F0 |
1009 |
L |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
Déséquilibre de la tension phase à phase V23 par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-phase |
0x03F1 |
1010 |
L |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
Déséquilibre de la tension phase à phase V31 par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-phase |
0x03F2 |
1011 |
L |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
Déséquilibre de la tension phase-neutre V1N par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-neutre (1) |
0x03F3 |
1012 |
L |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
Déséquilibre de la tension phase-neutre V2N par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-neutre (1) |
0x03F4 |
1013 |
L |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
Déséquilibre de la tension phase-neutre V3N par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-neutre (1) |
0x03F5 |
1014 |
L |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
Valeur maximale du déséquilibre des tensions phase à phase des registres 1008, 1009 et 1010 |
0x03F6 |
1015 |
L |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
Valeur maximum du déséquilibre des tensions phase-neutre des registres 1011, 1012 et 1013 (1) |
(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système. |
Courant
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03x0F7 |
1016 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
A/E/P |
Courant efficace sur la phase 1 : I1 |
0x03F8 |
1017 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
A/E/P |
Courant efficace sur la phase 2 : I2 |
0x03F9 |
1018 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
A/E/P |
Courant efficace sur la phase 3 : I3 |
0x03FA |
1019 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
A/E/P |
Courant efficace sur le neutre : IN (1) |
0x03FB |
1020 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
A/E/P |
Valeur maximum de I1, I2, I3 et IN |
0x03FC |
1021 |
L |
1 |
%lg |
INT16U |
0-32767 |
A/E/P |
Courant de défaut de terre (2) |
0x03FD |
1022 |
L |
1 |
mA |
INT16U |
0-32767 |
A/P |
Courant Earth-leakage (3) (4) |
0x03FE-0x0401 |
1023-1026 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
0x0402 |
1027 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Moyenne arithmétique de I1, I2 et I3 : (I1 + I2 + I3) / 3 = Imoy |
(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système. (2) Accessible uniquement avec les déclencheurs MicroLogic 5.0 P et 6.0 A/E/P. (3) Accessible uniquement avec les déclencheurs MicroLogic 7.0 A/P. (4) Si le courant délivré dépasse 32767 A, le registre se bloque à la valeur 32767. |
Déséquilibre des courants
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0403 |
1028 |
L |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
Déséquilibre du courant I1 par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase |
0x0404 |
1029 |
L |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
Déséquilibre du courant I2 par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase |
0x0405 |
1030 |
L |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
Déséquilibre du courant I3 par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase |
0x0406 |
1031 |
L |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
Déséquilibre du courant IN par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase (1) |
0x0407 |
1032 |
L |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
Valeur maximum du déséquilibre des courants des registres 1028, 1029 et 1030 |
(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système. |
Puissance active
Le signe de la puissance active dépend de la configuration du registre 3316.
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0409 |
1034 |
L |
1 |
kW |
INT16 |
-32767–+32767 |
E/P |
Puissance active sur la phase 1 : P1 (1) |
0x040A |
1035 |
L |
1 |
kW |
INT16 |
-32767–+32767 |
E/P |
Puissance active sur la phase 2 : P2 (1) |
0x040B |
1036 |
L |
1 |
kW |
INT16 |
-32767–+32767 |
E/P |
Puissance active sur la phase 3 : P3 (1) |
0x040C |
1037 |
L |
1 |
kW |
INT16 |
-32767–+32767 |
E/P |
Puissance active totale : Ptot |
(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système. |
Puissance réactive
Le signe de la puissance réactive dépend de la configuration du registre 3316.
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x040D |
1038 |
L |
1 |
kVAR |
INT16 |
-32767–+32767 |
E/P |
Puissance réactive sur la phase 1 : Q1 |
0x040E |
1039 |
L |
1 |
kVAR |
INT16 |
-32767–+32767 |
E/P |
Puissance réactive sur la phase 2 : Q2 |
0x040F |
1040 |
L |
1 |
kVAR |
INT16 |
-32767–+32767 |
E/P |
Puissance réactive sur la phase 3 : Q3 |
0x0410 |
1041 |
L |
1 |
kVAR |
INT16 |
-32767–+32767 |
E/P |
Puissance réactive totale : Qtot |
(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système. |
Puissance apparente
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0411 |
1042 |
L |
1 |
kVA |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Puissance apparente sur la phase 1 : S1 (1) |
0x0412 |
1043 |
L |
1 |
kVA |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Puissance apparente sur la phase 2 : S2 (1) |
0x0413 |
1044 |
L |
1 |
kVA |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Puissance apparente sur la phase 3 : S3 (1) |
0x0414 |
1045 |
L |
1 |
kVA |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Puissance apparente totale : Stot |
(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système. |
Facteur de puissance
Le signe du facteur de puissance dépend de la configuration du registre 3318.
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0415 |
1046 |
L |
1 000 |
– |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
Facteur de puissance sur la phase 1 : PF1 (valeur absolue égale à P1S1||/) (1) |
0x0416 |
1047 |
L |
1 000 |
– |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
Facteur de puissance sur la phase 2 : PF2 (valeur absolue égale à P2S2||/) (1) |
0x0417 |
1048 |
L |
1 000 |
– |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
Facteur de puissance sur la phase 3 : PF3 (valeur absolue égale à P3S3||/) (1) |
0x0418 |
1049 |
L |
1 000 |
– |
INT16 |
-1000–+1000 |
E/P |
Facteur de puissance total : PF (valeur absolue égale à |Ptotal| / Stotal) (1) |
(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système. |
Fréquence
Lorsque le déclencheur MicroLogic ne peut pas calculer la fréquence, il renvoie le message Not Evaluated = 32768 (0x8000).
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x041D |
1054 |
L |
10 |
Hz |
INT16U |
400-600 |
P |
Fréquence du système : F |