Equipos auxiliares de control
Contactos de control e indicadores instalados fuera del interruptor automático
Los contactos de control e indicadores instalados fuera de la carcasa son contactos para aplicaciones específicas. Consulte LVPED208006EN Catálogo ComPact NSX, ComPact INS/INV, MasterPact NW DC - DC PV.
|
Contactos CAM |
Contactos avanzados Instalar en el mando rotativo:
|
|
Contactos inversores |
Contactos inversores conectados (CE)/desconectados (CD) Instalar en el chasis para indicar la posición del interruptor automático en el chasis: A Contacto inversor de posición conectada (CE) B Contacto inversor de posición desconectada (CD) |
Bobinas de disparo de tensión
Utilice bobinas de disparo de tensión para disparar los interruptores automáticos voluntariamente mediante una señal eléctrica. Instale estos equipos auxiliares en la carcasa, bajo la parte frontal.
Las características de estos equipos auxiliares cumplen las recomendaciones de la norma IEC/EN 60947-2.
|
MN |
Bobina de disparo por falta de tensión MN Esta bobina:
Utilice este tipo de bobina de disparo para paradas de emergencia de doble seguridad. |
|
Retardador |
Retardador para bobina de disparo por falta de tensión MN El retardador elimina el disparo imprevisto de una bobina de disparo por infratensión provocado por caídas de tensión transitorias con una duración <200 ms. Existen 2 tipos de retardadores: ajustable o fijo. |
|
MX |
Bobina de disparo por emisión de corriente MX Esta bobina dispara el interruptor automático cuando la tensión supera 0,7 veces la tensión nominal Un. |