DOCA0066ES-05

Apertura, cierre y restablecimiento de un interruptor automático con el mando eléctrico

Introducción

El mando eléctrico puede abrir y cerrar un interruptor automático de forma remota con órdenes eléctricas. Las aplicaciones son múltiples:

  • Automatización de la distribución eléctrica para optimizar el coste de utilización

  • Inversor de fuente normal/de emergencia: inversor hacia una fuente de reserva para mejorar la continuidad de servicio

  • Desconexión/restablecimiento de cargas para optimizar los contratos tarifarios

ATENCIÓN
RIESGO DE CIERRE REPETIDO POR DEFECTO ELÉCTRICO
No modifique los diagramas de cableado del mando eléctrico.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

Cablee el mando eléctrico siguiendo estrictamente el diagrama de cableado correspondiente que se encuentra en el anexo.

En modo de funcionamiento automático, el cableado del contacto SDE ayuda a impedir el rearme automático del interruptor automático tras un defecto eléctrico. Para obtener más información sobre el contacto SDE, consulte los contactos de señalización.

Funcionamiento manual: abrir, cerrar y rearmar de forma local

Sitúe el selector en la posición Manu.

Ciclo de funcionamiento:

Descripción del funcionamiento manual

Compruebe que el indicador de muelle resorte cargado esté en la posición charged (A). Si no lo está, rearme el interruptor automático.

Paso

Acción

Comentario

1

Cierre el interruptor automático pulsando el botón pulsador de cierre .

Cuando el interruptor automático está cerrado:

  • El indicador de posición de los contactos (B) cambia a I (ON).

  • El indicador de muelle resorte cargado (C) cambia a discharged.

2

Abra el interruptor automático pulsando el botón pulsador de apertura .

Cuando el interruptor automático está abierto:

  • El indicador de posición de los contactos (D) cambia a O (OFF).

  • El indicador de muelle resorte cargado (E) permanece en la posición discharged.

3

Rearmar el interruptor automático: volver a cargar el muelle resorte de cierre utilizando el mando de cierre (8 veces).

Cuando el interruptor automático está preparado para cerrarse:

  • El indicador de posición de los contactos (F) permanece en O (OFF).

  • El indicador de muelle resorte cargado (A) cambia a charged.

Funcionamiento automático: abrir, cerrar y rearmar de forma remota

Sitúe el selector en la posición Auto.

Ciclo de funcionamiento:

Descripción del funcionamiento automático

Paso

Acción

Comentario

1

Cierre el interruptor automático enviando un comando de cierre (ON).

Cuando el interruptor automático está cerrado:

  • El indicador de posición de los contactos (A) cambia a I (ON).

  • El indicador de muelle resorte cargado (B) cambia a discharged.

2

Abra el interruptor automático enviando un comando de apertura (OFF).

Cuando el interruptor automático está abierto:

  • El indicador de posición de los contactos (C) cambia a O (OFF).

  • El indicador de muelle resorte cargado (D) permanece en la posición discharged.

3

Recargar la maneta de carga de muelles utilizando uno de los tres modos de rearme, según el diagrama de cableado:

  • Restablecimiento automático

  • Rearme remoto utilizando el botón pulsador

  • Rearme manual accionando la maneta de rearme

El interruptor automático está preparado para cerrarse:

  • El indicador de posición de los contactos (E) permanece en O (OFF).

  • El indicador de muelle resorte cargado (F) cambia a charged.

Rearme después de un disparo por fallo eléctrico

El rearme tras un disparo por defecto eléctrico sólo se puede efectuar localmente. Si el interruptor automático se está utilizando en funcionamiento automático, es necesario activar el funcionamiento manual para efectuar el rearme.

ADVERTENCIA
RIESGO DE CIERRE POR DEFECTO ELÉCTRICO
No vuelva a cerrar el interruptor automático sin haber verificado y, cuando sea necesario, reparado la instalación eléctrica aguas abajo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

El hecho de que una protección dispare el interruptor automático no elimina el motivo del fallo detectado en la instalación eléctrica aguas abajo.

Para rearmar después del disparo por defecto eléctrico:

Paso

Acción

1

Aísle la alimentación antes de verificar los equipos eléctricos situados aguas abajo.

2

Con el selector en Manu, accione la maneta de rearme 8 veces para rearmar el interruptor automático en posición de preparado para cerrarse.

Resultado: El indicador de muelle resorte cargado cambia a cargado (B) y el mecanismo interno pasa de la posición Trip a la posición O (OFF) (A).

3

Bloquee el interruptor automático.

4

Busque el motivo del fallo detectado.

5

Verifique y, cuando sea necesario, repare los equipos situados aguas abajo.

6

Inspeccione el equipo en caso de disparo por cortocircuito.

7

Rearme y cierre el interruptor automático.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?