DOCA0066ZH-05

利用电动机构使断路器分闸、合闸和复位

简介

电动机构可以通过电气命令远程使断路器分闸和合闸。具体的应用有许多:

  • 配电自动化,旨在优化运营成本

  • 常规/备用电源切换:切换成替换电源,以确保工作持续性

  • 负载减载/重新连接,旨在优化税务

小心
电气故障引起反复合闸的危险
请勿修改电动机构的接线图。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

严格按照附录中的电动机构接线图对电动机构接线。

在自动操作模式中,对 SDE 触点接线有助于防止断路器在发生电气故障时自动复位。有关 SDE 触点的更多信息,请参阅指示触点。

手动操作:本地分闸、合闸和复位

将选择开关拨到 Manu 位置。

操作流程:

手动操作描述

确认弹簧储能指示器位于 charged (A)。如果没有,请复位断路器。

步骤

操作

注释

1

按下合闸按钮 ,使断路器合闸。

断路器合闸后:

  • 触点位置指示器 (B) 变成 I (ON)

  • 弹簧储能指示器 (C) 变成 discharged

2

按下分闸按钮 ,使断路器分闸。

断路器分闸后:

  • 触点位置指示器 (D) 变成 O (OFF)

  • 弹簧储能指示器 (E) 位于 discharged

3

复位断路器:操作储能手柄(八次),使合闸弹簧重新储能。

断路器准备好合闸后:

  • 触点位置指示器 (F) 位于 O (OFF)

  • 弹簧储能指示器 (A) 变成 charged

自动操作:远程分闸、合闸和复位

将选择开关拨到 Auto 位置。

操作流程:

自动操作描述

步骤

操作

注释

1

发送合闸 (ON) 命令,使断路器合闸。

断路器合闸后:

  • 触点位置指示器 (A) 变成 I (ON)

  • 弹簧储能指示器 (B) 变成 discharged

2

发送分闸 (OFF) 命令,使断路器分闸。

断路器分闸后:

  • 触点位置指示器 (C) 变成 O (OFF)

  • 弹簧储能指示器 (D) 位于 discharged

3

根据接线图,有三种模式可以对储能控制装置进行重新储能:

  • 自动复位

  • 使用按钮远程复位

  • 操作储能手柄手动复位

断路器准备好合闸后:

  • 触点位置指示器 (E) 位于 O (OFF)

  • 弹簧储能指示器 (F) 变成 charged

电气故障脱扣后的复位

电气故障脱扣后,只能在本地进行复位。如果处于自动模式下,请返回到手动操作模式以复位断路器。

警告
电气故障引起闭合的危险
未首先进行检查请勿再次闭合断路器,如有必要,请修理下级电气设备。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

保护装置执行的断路器脱扣并不会修正下游电气设备的故障原因。

故障脱扣后的复位:

步骤

操作

1

在检查下游电气设备之前隔离馈电设备

2

将选择开关拨到 Manu,操作储能手柄 8 次,将断路器复位在准备合闸位置。

结果:弹簧储能指示器变成 charged (B),且内部机构从 Trip 位置转到 O (OFF) 位置 (A)。

3

锁定断路器。

4

查找故障原因。

5

进行检查,如果有必要,修理下游设备。

6

如发生的是短路脱扣,检查设备。

7

复位并合闸断路器。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?