DOCA0140EN-03

Service Interface connecté à un PC

Description

Utilisez Service Interface connecté à un PC exécutant le logiciel EcoStruxure Power Commission pour effectuer toute la gamme de vérifications, tests et réglages sur le déclencheur MicroLogic.

Connectez Service Interface à la prise de test située sur la face avant du déclencheur MicroLogic.

NOTE: Service Interface ne peut pas être utilisé avec le déclencheur MicroLogic 2.3 installé dans un disjoncteur ComPact NSX 400 K.

Connexion

  1. Alimentation CA/CC

  2. Câble à 7 broches connecté à la prise de test du déclencheur

  3. Câble USB avec aimant

Pour plus d'informations, consultez le document .

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.