DOCA0140EN-03

连接到 PC 的服务接口

描述

使用连接到 PC(运行 EcoStruxure Power Commission 软件)的服务接口来对 MicroLogic 脱扣单元开展所有检查、测试和调节。

将服务接口连接到 MicroLogic 脱扣单元正面的测试端口。

注: 服务接口无法与 ComPact NSX400K 断路器中所安装的 MicroLogic 2.3 脱扣单元一起使用。

连接

  1. AC/DC 电源

  2. 7 针电缆,连接到脱扣单元上的测试端口

  3. 带磁铁的 USB 电缆

有关更多信息,请参阅

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?