DOCA0140EN-03

Module SDTAM (MicroLogic 2 M et 6 E-M)

Introduction

Un module SDTAM t être utilisé avec les disjoncteurs munis d'un déclencheur MicroLogic 2 M ou 6 E-M conçu pour protéger les moteurs.

Le module SDTAM reçoit les données en provenance du déclencheur MicroLogic via un lien optique et met à disposition deux sorties affectées à la gestion du déclenchement pour cause de surcharge.

Description

A Bornes de sortie

B Module SDTAM

C Cadran de réglage du mode de fonctionnement

Installation

Les emplacements utilisés pour installer le module SDTAM dépendent du type de disjoncteur.

ComPact NSX100-250

ComPact NSX400-630

Le module SDTAM ne peut pas être installé en même temps qu'une bobine de déclenchement MN/MX et un contact OF.

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : GHD16274AA ComPact NSX100-630 - Signal défaut avancé SDTAM

Connexion

Raccordez le module SDTAM et les deux sorties en parfaite conformité avec le schéma de câblage.

Le module SDTAM présente les caractéristiques suivantes :

  • Tension : 24 à 415 VCA/VCC

  • Intensité :

    • Sorties actives : 80 mA maximum

    • Sorties inactives : 0,25 mA

Affectation des sorties

Sortie 1 (SD2/OUT1) : normalement ouverte, indique les défauts thermiques.

Sortie 2 (SD4/OUT2) : normalement fermée, ouvre le contacteur KM.

Les sorties sont activées 400 ms avant le déclenchement du disjoncteur dans les cas suivants :

  • Protection Long retard

  • Protection contre le déséquilibre de phases

  • Protection Blocage rotor (MicroLogic 6 E-M)

  • Protection Sous-intensité (MicroLogic 6 E-M)

Commande contacteur

La commande contacteur par le signal de sortie 2 (SD4/OUT2) optimise la continuité de service et fournit en outre les avantages suivants :

  • Réduction du risque de détérioration du moteur.

  • L'activation de la sortie indique un fonctionnement anormal de l'application. Le fonctionnement anormal ne résulte pas d'une anomalie ou d'un défaut interne dans le départ-moteur.

  • La cause de ce fonctionnement anormal peut être temporaire (par exemple, une baisse de tension entraînant un temps de démarrage trop long).

Lorsque la cause de la surcharge ou du déséquilibre a disparu, l'équipement peut être remis sous tension.

NOTE: Pour commander un contacteur dont la consommation dépasse 80 mA, il est nécessaire de prévoir une interface (relais RBN ou RTBT).

Mode de fonctionnement

Le module SDTAM intègre un cadran de réglage du mode de fonctionnement :

Pour remettre les sorties à l'état initial après activation :

  • Manuellement (cadran SDTAM sur la position OFF) après annulation de l'alimentation du module.

  • Automatiquement (cadran SDTAM sur l'un des réglages de temporisation) au bout d'un certain délai (de 1 à 15 minutes pour permettre le refroidissement du moteur).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.