SDTAM 模块(MicroLogic 2 M 和 6 E-M)
简介
SDTAM 模块可适用于带 MicroLogic 2 M 或 6 E-M 电机保护专用型脱扣单元的断路器。
SDTAM 模块通过光学链路从 MicroLogic 脱扣单元接收数据,并使得能够分配两个输出以管理过载脱扣。
描述
安装
用来安装 SDTAM 模块的插槽取决于断路器的类型。
SDTAM 模块不得与 MN/MX 线圈或 OF 触点同时安装。
有关安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:GHD16274AA ComPact NSX100–630 – SDTAM 热故障模块。
连接
严格按照接线图连接 SDTAM 模块和两个输出。
SDTAM 模块输出的特性:
-
电压:24-415 Vac/Vdc
-
电流:
-
活动输出:80 mA 最大值
-
闲置输出:0.25 mA
-
输出分配
输出 1 (SD2/OUT1):常开,指示热故障。
输出 2 (SD4/OUT2):常闭,断开接触器 KM。
在断路器因以下原因脱扣之前,输出应已激活 400 ms:
-
长延时保护
-
相位不平衡保护
-
锁定转子保护 (MicroLogic 6 E-M)
-
欠流保护 (MicroLogic 6 E-M)
接触器控制
通过输出 2 信号 (SD4/OUT2) 进行的接触器控制能够优化设备工作的持续性,而且还具有以下好处:
-
降低电机性能退化的风险。
-
通过输出激活指示应用程序工作异常。异常的操作不是由电机馈电器中的异常或内部故障导致。
-
此异常操作的原因可能是暂时性的(比如,因压降导致启动时间过长)。
当导致过载或不平衡的原因消失后,设备可以重新通电。
操作模式
用于在激活输出后使输出回到其初始状态:
-
移除模块电源后,手动执行(将 SDTAM 旋钮置于 OFF 位置)
-
在某个时间延迟(设置范围为 1 至 15 分钟,以便电机能够冷却)后,自动执行(SDTAM 旋钮置于其中一个时间延迟调节设置处)。