DOCA0140EN-03

独立式 USB 维护接口

简介

将独立式 USB 维护接口用于以下方面:

  • 维护检查

  • 脱扣测试

  • 通过初级电流注入进行脱扣测试时所需的禁止功能

我们提供有 USB 维护接口套件,其中包含了 USB 维护接口及其附件。有关更多信息,请参阅 LVPED217032EN ComPact NSX & NSXm 目录

注: USB 维护接口无法与 ComPact NSX400K 断路器中所安装的 MicroLogic 2.3 脱扣单元一起使用。

USB 维护接口套件描述

USB 维护接口套件包含以下元件:

A USB 维护接口

B 标准 USB 线缆,用于连接到 PC

C 专用线缆,用于将 USB 维护接口连接到脱扣单元上的测试端口

D 标准 RJ45 线缆,用于将 USB 维护接口连接到 ULP 模块

E USB 维护接口电源装置

F USB 维护接口的 Bluetooth/Modbus 选件,需另购。

USB 维护接口描述

A 位于中心位置的机械帽

B 绿色 ON LED

C 带 LED(3 个)的测试按钮(3 个)

D 接线插孔,供用于将 USB 维护接口连接到脱扣单元上的测试端口的专用线缆使用

E 供电源装置使用的接线插孔

F 专用线缆,用于将 USB 维护接口连接到脱扣单元上的测试端口

设备预处理

进行维护前,应先对设备进行预处理:

步骤

操作

1

USB 维护接口机械帽滑到中心位置。

2

连接 24 Vdc 电源线:绿色 ON LED 亮起。

3

USB 维护接口连接器卡入 MicroLogic 脱扣单元的测试端口。

检查

设备预处理完成后,检查脱扣单元

步骤

操作

1

确认 MicroLogic 脱扣单元上的绿色就绪 LED 正在闪烁。

这就意味着,MicroLogic 脱扣单元的所有功能都处于良好状态(内部自检)。

2

MicroLogic 567 脱扣单元的显示单元上,使用导航按钮显示读取保护参数模式,从而检查设置值。有关更多信息,请参阅 DOCA0141ZH ComPact NSXMicroLogic 5/6/7 Electronic Trip Units - User Guide

3

向下滚动,检查其他设置值(例如,MicroLogic 5 脱扣单元):

  • Ir (A)

  • IN (A)(如有)长时

  • tr (s)

  • Isd (A)

  • IN (A)(如有)短时

  • tsd (ms)(含/不含 ) I2t

  • Ii (A)

这些设置可以修改。

三个测试功能

测试通过三个测试按钮进行,通过相应的 LED 来确认。

A 电气脱扣测试按钮,配有示意符号和红色确认 LED

B 接地故障保护禁用按钮,配有示意符号和黄色确认 LED

C 热记忆禁用按钮,配有示意符号和黄色确认 LED

使用电气 Push-to-Trip 按钮进行的脱扣测试

电气 push-to-trip 按钮使断路器中发生电子脱扣。此测试用于检查断路器的电子和机械控制。

设备预处理结束后,开展测试:

步骤

操作

1

将断路器切换到 I (ON) 位置。

2

如要使断路器脱扣,请按下电气 push-to-trip 按钮。

3

USB 维护接口上的红色确认 LED 亮起并立即熄灭。

断路器脱扣:

  • 控制机构移动到脱扣位置:(带拨动手柄)、Trip(旋转手柄)或 OFF (电动机构)。

  • MicroLogic 脱扣单元上的绿色就绪 LED 继续闪烁。

    MicroLogic 567 脱扣单元上的屏幕保持不变。

4

复位控制机构。

断路器准备就绪。

禁用接地故障保护

禁用接地故障保护按钮用于临时取消此保护 (MicroLogic 6) 和热记忆:然后就可以分别对每个相注入测试电流并计算实际的时间延迟 tr

设备预处理结束后,开展测试:

步骤

操作

1

将断路器切换到 I (ON) 位置。

2

按下此按钮,禁用接地故障保护。

3

针对接地故障保护和热记忆禁用的黄色确认 LED 常亮。

脱扣单元上的接地故障保护和热记忆被禁用 15 分钟。

4

再次按下该接地故障保护禁用按钮(在 15 分钟的禁用时间结束前)。

5

针对接地故障保护和热记忆禁用的黄色确认 LED 熄灭。

脱扣单元上的接地故障保护和热记忆被重新激活。

对接地故障保护的禁用还会导致强制 ZSI(区域选择联锁)功能(如果脱扣单元上有此功能)。这种强制会阻止在测试期间从调试中减去短延时保护的时间延迟 tsd

注: 无法使用 USB 维护接口来禁用接地漏电保护。MicroLogic 47 上的接地漏电保护可以通过将 MicroLogic 脱扣单元上的接地漏电设置旋钮 IΔn 转到 OFF 位置来禁用。

禁用热记忆功能

禁用热记忆按钮用于临时取消热记忆功能。如要在通过初级电流注入进行的脱扣测试期间获得真实的长延时保护时间延迟 tr 测量结果,必须禁用此功能。

设备预处理结束后,开展测试:

步骤

操作

1

将断路器切换到 I (ON) 位置。

2

按下此按钮,禁用热记忆。

3

黄色确认 LED 常亮。

脱扣单元上的热记忆被禁用 15 分钟。

4

再次按下该热记忆禁用按钮(在 15 分钟的禁用时间结束前)。

5

黄色确认 LED 熄灭。

脱扣单元上的热记忆被重新激活。

对热记忆的禁用还会限制 ZSI 功能(如果脱扣单元上有此功能)。这会阻止在测试期间从调试中减去短延时保护时间延迟 tsd 以及接地故障保护时间延迟 tg (MicroLogic 6)。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.