DOCA0140EN-03

Interface de maintenance USB autonome

Introduction

Utilisez l'interface de maintenance USB autonome pour les opérations suivantes :

  • Vérifications et inspections de maintenance

  • Tests de déclenchement

  • Fonctions d'inhibition nécessaires aux tests de déclenchement par injection de courant primaire

Un kit d'interface USB comprenant l'interface de maintenance USB et ses accessoires est disponible. Pour plus d'informations, consultez le document LVPED217032EN, ComPact NSX & NSXm Catalogue.

NOTE: L'interface de maintenance USB ne peut pas être utilisée avec un déclencheur MicroLogic 2.3 installé dans un disjoncteur ComPact NSX 400 K.

Description du kit de l'interface de maintenance USB

Le kit de l'interface de maintenance USB comprend les éléments suivants :

A Interface de maintenance USB

B Cordon USB standard de raccordement au PC

C Cordon spécifique pour connecter l'interface de maintenance USB à la prise de test du déclencheur

D Cordon RJ45 standard pour le raccordement de l'interface de maintenance USB à un module ULP

E Alimentation de l'interface de maintenance USB

F Option Bluetooth/Modbus pour commander séparément l'interface de maitnenance USB.

Description du kit de l'interface de maintenance USB

A Détrompeur à glissière en position centrale

B Voyant ON vert

C Boutons de test (3) avec voyants (3)

D Prise de connexion pour cordon spécifique reliant l'interface de maintenance USB à la prise de test du déclencheur

E Prise de raccordement du bloc d'alimentation

F Cordon spécifique pour connecter l'interface de maintenance USB à la prise de test du déclencheur

Préparation des équipements

Préparez les équipements avant d'effectuer les opérations de maintenance :

Étape

Action

1

Placez le détrompeur à glissière de l'interface de maintenance USB en position centrale.

2

Connectez le cordon d'alimentation 24 VCC : le voyant ON vert s'allume.

3

Encliquetez le connecteur de l'interface de maintenance USB dans la prise de test du déclencheur MicroLogic.

Inspection et vérification

Vérifiez et inspectez le déclencheur après avoir effectué la préparation des équipements :

Étape

Action

1

Vérifiez que le voyant vert Ready clignote sur le déclencheur MicroLogic.

Cela signifie que toutes les fonctions du déclencheur MicroLogic sont dans un état opérationnel satisfaisant (autotest interne).

2

Sur l'afficheur des déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7, vérifiez les valeurs de réglage en utilisant les boutons de navigation pour afficher le mode Lecture des paramètres de protection. Pour plus d'informations, consultez le document DOCA0141FR, ComPact NSXMicroLogic 5/6/7 - Déclencheurs électroniques - Guide utilisateur.

3

Faites défiler et vérifiez les valeurs des différents réglages. Par exemple, pour le déclencheur MicroLogic 5 :

  • Ir (A)

  • IN (A) (le cas échéant) long retard

  • tr (s)

  • Isd (A)

  • IN (A) (le cas échéant) court retard

  • tsd (ms) avec/sans I2t

  • Ii (A)

Il est possible de modifier les réglages.

Les trois fonctions de test

Les tests sont réalisés au moyen de trois boutons de test. Les voyants associés fournissent une confirmation.

A Bouton de test push to trip électrique avec pictogramme et voyant de confirmation rouge

B Bouton d'inhibition de la protection contre les défauts à la terre avec pictogramme et voyant de confirmation jaune

C Bouton d'inhibition de la mémoire thermique avec pictogramme et voyant de confirmation jaune

Test de déclenchement à l'aide du bouton Push-to-Trip électrique

Le bouton push-to-trip électrique provoque un déclenchement électronique du disjoncteur. Ce test permet de vérifier les commandes électronique et mécanique du disjoncteur.

Effectuez ce test après avoir préparé les équipements :

Étape

Action

1

Mettez le disjoncteur en position I (ON).

2

Pour déclencher le disjoncteur, appuyez sur le bouton push-to-trip électrique.

3

Le voyant de confirmation rouge s'allume puis s'éteint immédiatement sur l'interface de maintenance USB.

Le disjoncteur se déclenche :

  • Le mécanisme de commande passe en position déclenché : (maneton), Trip (commande rotative) ou OFF (commande électrique).

  • Le voyant vert Ready continue de clignoter sur le déclencheur MicroLogic.

    L'écran reste inchangé sur les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7.

4

Réarmez le mécanisme de commande.

Le disjoncteur est prêt.

Inhibition de la protection contre les défauts à la terre

Le bouton Inhiber la protection contre les défauts à la terre annule temporairement cette protection (MicroLogic 6) et la mémoire thermique : il est alors possible d'injecter le courant de test sur chaque phase séparément et de calculer la temporisation réelle tr.

Effectuez ce test après avoir préparé les équipements :

Étape

Action

1

Mettez le disjoncteur en position I (ON).

2

Appuyez sur le bouton qui inhibe la protection contre les défauts à la terre.

3

Les voyants jaunes confirmant l'inhibition de la protection contre les défauts à la terre et de la mémoire thermique s'allument en fixe.

La protection contre les défauts à la terre et la mémoire thermique sont inhibées sur le déclencheur pendant 15 minutes.

4

Appuyez à nouveau (avant 15 minutes) sur le bouton d'inhibition de la protection contre les défauts à la terre.

5

Les voyants jaunes confirmant l'inhibition de la protection contre les défauts à la terre et de la mémoire thermique s'éteignent.

La protection contre les défauts à la terre et la mémoire thermique sont réactivées sur le déclencheur.

L'inhibition de la protection contre les défauts à la terre entraîne aussi le forçage de la fonction ZSI (Zone Selective Interlocking) (si cette option est présente sur le déclencheur). Ce forçage empêche la mise hors service de la temporisation tsd de protection court retard lors des tests.

NOTE: Il n'est pas possible d'inhiber la protection différentielle à l'aide de l'interface de maintenance USB. Sur les MicroLogic 4 et 7, il est possible d'inhiber la protection différentielle en réglant le cadran correspondant IΔn sur OFF sur le déclencheur MicroLogic.

Inhibition de la fonction de mémoire thermique

Le bouton Inhiber la mémoire thermique annule temporairement la mémoire thermique. Cette inhibition est nécessaire pour avoir la mesure réelle de la temporisation tr de la protection long retard lors de tests de déclenchement par injection de courant primaire.

Effectuez ce test après avoir préparé les équipements :

Étape

Action

1

Mettez le disjoncteur en position I (ON).

2

Appuyez sur le bouton qui inhibe la mémoire thermique.

3

Le voyant jaune de confirmation s'allume en fixe.

La mémoire thermique est inhibée sur le déclencheur pendant 15 minutes.

4

Appuyez à nouveau (avant 15 minutes) sur le bouton d'inhibition de la mémoire thermique.

5

Le voyant jaune de confirmation s'éteint.

La mémoire thermique est réactivée sur le déclencheur.

L'inhibition de la mémoire thermique interdit également la fonction ZSI (si cette option est présente sur le déclencheur). Cela permet d'empêcher la mise hors service de la temporisation pour la protection court retard tsd et de la temporisation pour la protection contre les défauts à la terre tg (MicroLogic 6) pendant les tests.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.