Description
Communication Modbus
L'option de communication Modbus permet de connecter des disjoncteurs Schneider Electric basse tension à un superviseur ou à tout autre dispositif disposant d'un canal de communication Modbus maître.
Les disjoncteurs peuvent être raccordés à un réseau de liaison série RS-485 avec le protocole Modbus ou à un réseau Ethernet avec le protocole Modbus TCP/IP, en utilisant des interfaces dédiées comme :
-
l'interface IFM Modbus-SL pour un disjoncteur, permettant de raccorder le disjoncteur à un réseau de liaison série RS-485 ; ou
-
l'interface IFE Ethernet pour un disjoncteur ou le serveur de tableau IFE Ethernet, permettant de raccorder le disjoncteur à un réseau Ethernet.
Accès aux fonctions
L'option de communication Modbus donne accès à un grand nombre de fonctions, notamment :
-
la lecture des données de diagnostic et de mesure.
-
la lecture des conditions d’état et des opérations à distance.
-
le transfert des événements horodatés.
-
l'affichage des réglages de protection.
-
la lecture des données d'identification et de configuration des disjoncteurs.
-
la commande à distance du disjoncteur.
-
le réglage de l'horloge et la synchronisation.
Cette liste varie selon la composition de l'unité fonctionnelle intelligente (type de disjoncteur, déclencheur MicroLogic, etc.) et les fonctions activées.