DOCA0091FR-08

Valeurs minimales/maximales des mesures en temps réel

Règle des mesures minimales/maximales

Les mesures minimales et maximales prennent en compte la valeur absolue des mesures en temps réel. La règle suivante s'applique donc :

0<10<200<-400<600<-3800.

Dans ce cas :

  • la valeur minimale est égale à 0

  • la valeur maximale est égale à -3800

NOTE: Cette règle ne s'applique ni au facteur de puissance (PF), ni au facteur de puissance fondamentale (cosϕ) :
  • PFmax (ou cosϕ max.) est obtenu pour la valeur positive la moins élevée de PF (ou cosϕ).

  • PFmax (ou cosϕ min.) est obtenu pour la valeur négative la plus élevée de PF (ou cosϕ).

La commande de réinitialisation minimum/maximum (code de commande = 46728) peut réinitialiser le contenu des registres de mesures en temps réel minimales/maximales.

Minimum des mesures en temps réel

Les registres 1300 à 1599 détiennent les valeurs minimales des paramètres de mesure en temps réel :

  • Le registre de la valeur minimale d'un paramètre de mesure en temps réel est égale au registre du paramètre de mesure en temps réel plus 300.

    Exemples

    • Le registre 1300 détient la valeur minimale de la tension phase à phase V12 (registre 1000).

    • Le registre 1316 possède la valeur minimale du courant sur la phase 1 (registre 1016).

  • L'ordre des registres est le même que celui des variables de mesure en temps réel.

  • Les facteurs d'échelle des valeurs minimales sont les mêmes que ceux des paramètres de mesure en temps réel.

  • Les valeurs minimales du courant de déséquilibre et de la tension de déséquilibre ne sont pas disponibles.

  • Les valeurs minimales de Imin (registre 1026), Vmax (registre 1145) et Vmin (registre 1146) ne sont pas disponibles.

Maximum des mesures en temps réel

Les registres 1600 à 1899 détiennent les valeurs maximales des paramètres de mesure en temps réel :

  • Le registre de la valeur maximale d'un paramètre de mesure en temps réel est égal au registre du paramètre de mesure en temps réel plus 600.

    Exemples

    • Le registre 1600 détient la valeur maximale de la tension phase à phase V12 (registre 1000).

    • Le registre 1616 possède la valeur maximale du courant sur la phase 1 (registre 1016).

  • L'ordre des registres est le même que celui des variables de mesure en temps réel.

  • Les facteurs d'échelle des valeurs maximales sont les mêmes que ceux des paramètres de mesure en temps réel.

  • Les valeurs maximales de Imin (registre 1026), Vmax (registre 1145) et Vmin (registre 1146) ne sont pas disponibles.