Mesures de la demande
Description générale
Les registres de demande incluent :
-
Demande de courant
-
Demande de puissance active, réactive et apparente
La durée de la fenêtre de demande de courant dépend de la configuration du registre 3352 Temps de demande.
La durée de la fenêtre et le type de fenêtre de la demande de puissance dépendent de la configuration des registres 3354 et 3355 Temps de demande.
Les mesures de la demande sont actualisées toutes les minutes lorsque la fenêtre est du type glissant.
Les mesures de la demande sont actualisées à la fin de l'intervalle de la fenêtre lorsque la fenêtre est du type bloqué.
Demande de courant
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0897 |
2200 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
E |
Demande de courant sur la phase 1 : I1 Dmd |
|
0x0898 |
2201 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
E |
Demande de courant sur la phase 2 : I2 Dmd |
|
0x0899 |
2202 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
E |
Demande de courant sur la phase 3 : I3 Dmd |
|
0x089A |
2203 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
E |
Demande de courant sur le neutre : IN Dmd (1) |
|
0x089B |
2204 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
E |
Valeur maximum de la demande de courant sur la phase 1 : I1 Dmd crête (2) |
|
0x089C |
2205 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
E |
Valeur maximum de la demande de courant sur la phase 2 : I2 Dmd crête (2) |
|
0x089D |
2206 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
E |
Valeur maximum de la demande de courant sur la phase 3 : I3 Dmd crête (2) |
|
0x089E |
2207 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
E |
Valeur maximum de la demande de courant sur le neutre : IN Dmd crête (1) (2) |
|
(1) Cette valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système. (2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande de réinitialisation minimum/maximum Réinitialiser minimum/maximum. |
||||||||
Demande d'énergie active
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x08AF |
2224 |
R |
10 |
kW |
INT16 |
-30000–+30000 |
E |
Demande de puissance active totale : P Dmd (1) |
|
08x0B0 |
2225 |
R |
10 |
kW |
INT16 |
-30000–+30000 |
E |
Valeur maximum de la demande de puissance active totale : P Dmd crête (2) |
|
(1) Lorsque la fenêtre est du type bloqué, cette valeur est mise à jour à la fin de l'intervalle de la fenêtre. Lorsque la fenêtre est du type glissant, la valeur est mise à jour toutes les minutes. (2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande de réinitialisation minimum/maximum Réinitialiser minimum/maximum. |
||||||||
Demande d'énergie réactive
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
08x0B5 |
2230 |
R |
10 |
kVAR |
INT16 |
-30000–+30000 |
E |
Demande de puissance réactive totale : Q Dmd (1) |
|
08x0B6 |
2231 |
R |
10 |
kVAR |
INT16 |
-30000–+30000 |
E |
Valeur maximum de la demande de puissance réactive totale : Q Dmd crête (2) |
|
(1) Lorsque la fenêtre est du type bloqué, cette valeur est mise à jour à la fin de l'intervalle de la fenêtre. Lorsque la fenêtre est du type glissant, la valeur est mise à jour toutes les minutes. (2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande de réinitialisation minimum/maximum Réinitialiser minimum/maximum. |
||||||||
Demande de puissance apparente
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
08x0BB |
2236 |
R |
10 |
kVA |
INT16 |
0–30000 |
E |
Demande de puissance apparente totale : S Dmd (1) |
|
0x08BC |
2237 |
R |
10 |
kVA |
INT16 |
0–30000 |
E |
Valeur maximum de la demande de puissance apparente totale : S Dmd crête (2) |
|
(1) Lorsque la fenêtre est du type bloqué, cette valeur est mise à jour à la fin de l'intervalle de la fenêtre. Lorsque la fenêtre est du type glissant, la valeur est mise à jour toutes les minutes. (2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande de réinitialisation minimum/maximum Réinitialiser minimum/maximum. |
||||||||