Historique des alarmes
Description générale
Les registres d'historique des alarmes décrivent les 10 dernières alarmes produites. Le format de l'historique des alarmes correspond à une série de 10 enregistrements. Chaque enregistrement se compose de 5 registres décrivant une alarme.
Les registres d'historique des alarmes renvoient la valeur 32768 (0x8000) lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Nombre d'enregistrements
Une requête de lecture de 5 x (n) registres est nécessaire pour lire les n derniers enregistrements d'alarmes, où 5 est le nombre de registres pour chaque enregistrement d'alarme.
Par exemple, une requête de lecture de 5 x 3 = 15 registres est nécessaire pour lire les 3 derniers enregistrements d'alarmes de l'historique des alarmes :
-
Les 5 premiers registres décrivent le premier enregistrement d'alarme (alarme la plus récente).
-
Les 5 registres qui suivent décrivent le deuxième enregistrement d'alarme.
-
Les 5 derniers registres décrivent le troisième enregistrement d'alarme.
|
Adresse |
Registre |
Description |
|---|---|---|
|
0x1663–0x1667 |
5732–5736 |
Enregistrement d'alarme 1 (alarme la plus récente) |
|
0x1668–0x166C |
5737–5741 |
Enregistrement d'alarme 2 |
|
0x166D–0x1671 |
5742–5746 |
Enregistrement d'alarme 3 |
|
0x1672–0x1676 |
5747–5751 |
Enregistrement d'alarme 4 |
|
0x1677–0x167B |
5752–5756 |
Enregistrement d'alarme 5 |
|
0x167C–0x1680 |
5757–5761 |
Enregistrement d'alarme 6 |
|
0x1681–0x1685 |
5762–5766 |
Enregistrement d'alarme 7 |
|
0x1686–0x168A |
5767–5771 |
Enregistrement d'alarme 8 |
|
0x168B–0x168F |
5772–5776 |
Enregistrement d'alarme 9 |
|
0x1690–0x1694 |
5777–5781 |
Enregistrement d'alarme 10 (alarme la plus ancienne) |
Enregistrement d'alarme
Une requête de lecture de 5 registres est nécessaire pour lire un enregistrement d'alarme.
L'ordre et la description des registres des enregistrements d'alarmes sont les mêmes que ceux de l'enregistrement d'alarme 1 :
|
Enregistrement d'alarme 1 (alarme la plus récente) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|
0x1663 |
5732 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
Code d'alarme (voir le paragraphe suivant) |
|
0x1664– 0x1666 |
5733– 5735 |
R |
– |
– |
ULP DATE |
– |
A/E |
Date et heure de l'alarme Type de données: ULP DATE |
|
0x1667 |
5736 |
R |
1 |
– |
INT16U |
1–2 |
A/E |
Type d'événement MSB = 0 (réservé) Apparition de l'événement : LSB = 1 Achèvement de l'événement : LSB = 2 |
Codes d'alarme
|
Code d'alarme |
Description |
|---|---|
|
201 (0x00C8) |
Alarme 201 définie par l'utilisateur |
|
202 (0x00C9) |
Alarme 202 définie par l'utilisateur |
|
203 (0x00CA) |
Alarme 203 définie par l'utilisateur |
|
204 (0x00CB) |
Alarme 204 définie par l'utilisateur |
|
205 (0x00CC) |
Alarme 205 définie par l'utilisateur |
|
206 (0x00CD) |
Alarme 206 définie par l'utilisateur |
|
207 (0x00CE) |
Alarme 207 définie par l'utilisateur |
|
208 (0x00CF) |
Alarme 208 définie par l'utilisateur |
|
209 (0x00D0) |
Alarme 209 définie par l'utilisateur |
|
210 (0x00D1) |
Alarme 210 définie par l'utilisateur |
|
1013 (0x03F4) |
Préalarme Ir de la protection Long retard (PAL Ir) |
|
1014 (0x03F5) |
Préalarme Ig de la protection Terre (PAL Ig) |
|
1015 (0x03F6) |
Préalarme IΔn de la protection différentielle (PAL IΔn) |
|
La liste des alarmes prédéfinies dans laquelle l'utilisateur peut choisir les 10 alarmes définies par l'utilisateur est disponible dans la section Alarmes définies par l'utilisateur. |
|