DOCA0091FR-08

Schémas avec disjoncteurs ComPact NSX

Description générale

En fonction du type de disjoncteur utilisé, raccordez l'interface IFM en utilisant l'une des configurations suivantes :

  • Raccordement de l'interface IFM au déclencheur MicroLogic

  • Raccordement de l'interface IFM au module BSCM

  • Raccordement de l'interface IFM au module BSCM ou au déclencheur MicroLogic

Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide utilisateur du système ULP.

Connexion ULP

AVIS
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
  • Les ports RJ45 de l'interface IFM sont réservés aux modules ULP.
  • Toute autre utilisation peut endommager l'interface IFM ou l'appareil raccordé à l'interface IFM.
  • Pour vérifier si un module ULP est compatible avec les ports RJ45 de l'interface IFM, consultez le Guide utilisateur du système ULP.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Toutes les configurations de raccordement exigent le cordon NSX. Le cordon NSX isolé est obligatoire pour les tensions système supérieures à 480 V CA.

Lorsque le second connecteur ULP RJ45 est inutilisé, il doit être fermé à l'aide d'une terminaison de ligne ULP.

A NSX ou RJ45 - cordon ULP

B ULP - terminaison de ligne

Raccordement de l'interface IFM au déclencheur MicroLogic

A IFM Interface Modbus-SL pour un disjoncteur

B NSX cordon

C Déclencheur MicroLogic

Raccordement de l'interface IFM au module BSCM

A IFM Interface Modbus-SL pour un disjoncteur

B NSX cordon

C BSCM module de contrôle d'état de disjoncteur

Raccordement de l'interface IFM au module BSCM et au déclencheur MicroLogic

A IFM Interface Modbus-SL pour un disjoncteur

B NSX cordon

C BSCM module de contrôle d'état de disjoncteur

D Déclencheur MicroLogic

Raccordement de l'interface IFM à un disjoncteur pour une tension système supérieure à 480 V CA

A IFM Interface Modbus-SL pour un disjoncteur

B Câble ULP RJ45

C Module ULP isolé pour une tension système supérieure à 480 V CA

D Cordon ULP isolé pour une tens

E Connecteur pour raccordement interne du ComPact NSX