Commandes des compteurs
Prérégler les compteurs
L'utilisateur peut lire les valeurs des compteurs des registres 571 à 578.
Pour prérégler les compteurs, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
42638 |
A/E |
Code de commande = 42638 |
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
22 |
A/E |
Nombre de paramètres (octets) = 22 |
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
A/E |
Destination = 4353 (0x1100) |
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Type de sécurité de la commande |
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E |
Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur |
0x1F45 |
8006 |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
0–65534 = valeur de présélection du compteur OF 65535 = ne pas prérégler le compteur OF |
0x1F46 |
8007 |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
0–65534 = valeur de présélection du compteur SD 65535 = ne pas prérégler le compteur SD |
0x1F47 |
8008 |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
0–65534 = valeur de présélection du compteur SDE 65535 = ne pas prérégler le compteur SDE |
0x1F48 |
8009 |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
0–65534 = valeur préréglée du compteur de commande d'ouverture du disjoncteur 65535 = ne pas prérégler le compteur de commande d'ouverture du disjoncteur |
0x1F49 |
8010 |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
0–65534 = valeur préréglée du compteur de commande de fermeture du disjoncteur 65535 = ne pas prérégler le compteur de commande de fermeture du disjoncteur |
0x1F4A |
8011 |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
0–65534 = valeur préréglée du compteur de commande de réinitialisation du disjoncteur 65535 = ne pas prérégler le compteur de commande de réinitialisation du disjoncteur |
Configurer les seuils
L'utilisateur peut lire les valeurs des seuils des registres 581 à 582.
Pour configurer les seuils, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
42639 |
A/E |
Code de commande = 42639 |
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
22 |
A/E |
Nombre de paramètres (octets) = 22 |
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
A/E |
Destination = 4353 (0x1100) |
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Type de sécurité de la commande |
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E |
Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur |
0x1F45 |
8006 |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
0–65534 = valeur de seuil du compteur OF 65535 = ne pas modifier le seuil du compteur OF |
0x1F46 |
8007 |
1 |
– |
INT16U |
65535 |
A/E |
65535 (aucun seuil n'est associé au compteur SD) |
0x1F47 |
8008 |
1 |
– |
INT16U |
65535 |
A/E |
65535 (aucun seuil n'est associé au compteur SDE) |
0x1F48 |
8009 |
1 |
– |
INT16U |
65535 |
A/E |
65535 (aucun seuil n'est associé au compteur de commande d'ouverture du disjoncteur) |
0x1F49 |
8010 |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
0–65534 = valeur du seuil du compteur de commande de fermeture du disjoncteur 65535 = ne pas modifier le seuil du compteur de commande de fermeture du disjoncteur |
0x1F4A |
8011 |
1 |
– |
INT16U |
65535 |
A/E |
65535 (aucun seuil n'est associé au compteur de commande de réinitialisation du disjoncteur) |