DOCA0185FR-01

Mise en service du disjoncteur

Liste des vérifications et contrôles

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique. Consultez le document NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS ou son équivalent local.
  • L'installation et l'entretien de cet appareil doivent être effectués par du personnel qualifié.
  • Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d’y travailler.
  • Utilisez toujours un appareil de détection de tension approprié pour vérifier que l'alimentation est coupée.
  • Replacez tous les dispositifs, les portes et les capots avant de mettre l’appareil sous tension.
  • Faites attention aux dangers potentiels et inspectez soigneusement la zone de travail pour vérifier qu'aucun outil ou objet n'a été laissé à l'intérieur de l'appareil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

A la mise en service d'un équipement neuf ou après un arrêt prolongé, une vérification générale ne demande que quelques minutes. Une telle vérification réduit le risque de dysfonctionnement dû à une erreur ou un oubli.

Le tableau suivant indique les vérifications et les inspections à réaliser en fonction des événements :

Quand effectuer la vérification ou le contrôle

A

B

C

D

E

F

G

H I J K

Avant la mise en service

Périodiquement pendant le fonctionnement

Après une intervention dans le tableau

Périodiquement pendant un arrêt prolongé

Après un arrêt prolongé

Après un arrêt prolongé avec modification du tableau

A Tests d'isolement et de tenue diélectrique

B Tests d'échauffement

C Inspection du tableau

D Vérification de la conformité avec le schéma

E Inspection de l'appareillage mécanique

F Vérification des connexions

G Vérification du fonctionnement mécanique

H Vérification des contacts auxiliaires sur les appareils

I Vérification de la protection différentielle (pour les disjoncteurs différentiels uniquement)

J Vérification de l'appariement des appareils sans fil à la passerelle ou au serveur de tableau

K Nettoyage de l'appareillage

A : tests d'isolement et de tenue diélectrique

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer les essais d'isolement et de tenue diélectrique.
  • Débranchez toutes les sources de courant et de tension avant de procéder à des interventions de maintenance sur cet équipement. Partez du principe que tous les circuits sont sous tension jusqu'à ce qu'ils aient été mis hors tension, reliés à la terre, testés et étiquetés. Tenez compte de toutes les sources d’alimentation, y compris les possibilités de rétroalimentation et d'alimentation de contrôle.
  • Utilisez toujours un appareil de détection de tension approprié pour vérifier que l'alimentation est coupée.
  • Replacez tous les dispositifs, les portes et les capots avant de mettre l’appareil sous tension.
  • Replacez impérativement le capot de protection des raccordements après les essais diélectriques.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Les tests d'isolement et de tenue diélectrique sont réalisés avant la livraison des tableaux. Ces essais sont régis par les normes en vigueur.

Les essais de tenue diélectrique imposent une contrainte importante sur l'appareil et peuvent entraîner des dommages s'ils sont exécutés incorrectement. En particulier :

  • Réduisez la valeur utilisée pour la tension de test en fonction du nombre de tests consécutifs sur la même pièce d'équipement.

  • Débranchez l'appareillage électronique si nécessaire.

Pour les disjoncteurs différentiels (ELCB) :

AVIS
RISQUE DE DÉTÉRIORATION DU DÉCLENCHEUR
  • Lors de l'exécution d'un test diélectrique, placez le commutateur diélectrique en position Test (horizontale).
  • Après le test diélectrique, placez le commutateur diélectrique à nouveau en position verticale.
  • Ne fermez pas le capot de protection durant le test diélectrique.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Pour réaliser un test diélectrique sur un disjoncteur différentiel, suivez la procédure suivante :

Étape

Action

1

Déclipsez le capot de protection vert sur la face avant inférieure du disjoncteur différentiel : enfoncez la pointe du tournevis vers l'arrière pour débloquer le clip.

2

Retirez le capot de protection.

3

Mettez le capot de protection de côté.

4

Tournez le commutateur diélectrique (A) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à partir de la position RUN (verticale) vers la position Test (horizontale) à l'aide d'un tournevis plat.

Résultat : le commutateur est expulsé lors du retrait du tournevis.

5

Une fois le test diélectrique réalisé, replacez le commutateur…

6

… et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre à partir de la position Test vers la position RUN (verticale).

Résultat : le commutateur reste enfoncé (B) lors du retrait du tournevis.

7

Reclipsez le capot de protection vert.

8

Une fois le test diélectrique réalisé, procédez au test différentiel.

AVERTISSEMENT
PERTE DE LA PROTECTION DIFFÉRENTIELLE
Le commutateur diélectrique doit être en position rentrée lorsque le disjoncteur est en cours d'utilisation.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

A : tests d'isolement et de tenue diélectrique avec le PowerTag Energy F160

AVIS
Risque de détérioration du PowerTag ENERGY F160
  • Déconnectez les prise de tension du PowerTag Energy F160 avant de réaliser le test diélectrique ou les mesures d'isolement.
  • Connectez l'alimentation du PowerTag Energy F160 après avoir réalisé le test.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

PowerTag Energy Le F160 est un appareil électronique qui doit être déconnecté avant les tests diélectriques. Procédez comme suit avant de réaliser un test diélectrique :

Étape Action

1

Déconnectez les prises de tension du PowerTag Energy F160.

2

Effectuez le test diélectrique tel que décrit.

3

Connectez l'alimentation du PowerTag Energy F160 après avoir réalisé le test.

B : tests d'échauffement

Les tests d'échauffement sont réalisés avant la livraison des tableaux. Les disjoncteurs ComPacT NSXm sont conformes aux normes CEI/EN 60947-1 et CEI/EN 60947-2.

Pour les applications générales, les essais sont menés à une température ambiante de 40 °C (104 °F). Au-delà de 40 °C (104 °F), les caractéristiques de protection thermique sont légèrement modifiées et les valeurs définies dans les tableaux de déclassement doivent être prises en compte. Ces valeurs s'appliquent aux disjoncteurs munis ou non de cache-bornes.

C : inspection du tableau

Vérifiez que les disjoncteurs sont installés :

  • Dans un environnement propre, sans déchets d’assemblage de l'appareil (câblage, outils, rognures ou particules métalliques).

  • Dans un panneau correctement ventilé (ouïes d’aération non obstruées).

D : vérification de la conformité avec le schéma

Vérifiez la conformité des disjoncteurs avec le schéma d'installation :

  • Identification des départs en face avant des disjoncteurs

  • Valeur nominale et capacité de coupure (indications sur l'étiquette de la plaque signalétique)

  • Identification des déclencheurs (type, calibre)

  • Présence de fonctions supplémentaires (commande rotative, auxiliaires de contrôle ou de signalisation, verrouillage, plombage)

  • Paramètres de protection (surcharge, court-circuit, fuite à la terre) : vérifier visuellement la position des commutateurs rotatifs sur le déclencheur

E : inspection de l'appareillage mécanique

Inspectez visuellement l'état général du disjoncteur. Vérifiez les éléments suivants :

  • Cache-bornes et séparateurs de phases

  • Déclencheur

  • Boîtier

Vérifiez l'intégrité de l'appareil : un disjoncteur dont le boîtier est fissuré ou porte des marques de brûlures doit immédiatement être mis hors service et remplacé.

Vérifiez la fixation et la résistance mécanique :

  • des disjoncteurs placés dans le tableau

  • des auxiliaires et des accessoires présents sur les disjoncteurs :

    • commandes rotatives ou commandes électriques

    • Accessoires d'installation (tels que cache-bornes)

  • des verrous, cadenas et tirettes support de cadenas

F : vérification des connexions

Vérifiez le couple de serrage des raccordements d'alimentation et des raccordements de circuits auxiliaires comme indiqué dans les instructions de service.

G : vérification du fonctionnement mécanique

Vérifiez le fonctionnement mécanique du disjoncteur :

  • Ouverture, fermeture et réarmement

  • Déclenchement par le bouton push-to-trip

  • Déclenchement par auxiliaires de contrôle MN/MX

H : vérification des contacts auxiliaires sur les appareils

Vérifiez que les éléments suivants fonctionnent correctement :

  • Contacts de signalisation OF et SD

  • Modules SDx

  • Auxiliaires de signalisation sans fil

I : vérification de la protection différentielle (pour les disjoncteurs différentiels uniquement)

Vérifiez que la protection différentielle fonctionne correctement en actionnant le bouton de test T présent sur la façade. Ce test permet de tester le système de mesure et le déclenchement sur les défauts de fuite à la terre.

J : vérification de l'appariement des appareils sans fil à la passerelle ou au serveur de tableau

Vérifiez que la communication sans fil avec la passerelle ou le serveur de tableau fonctionne correctement :

  • Pour les modules PowerTag Energy F160, le voyant clignote en vert à chaque envoi de données (toutes les 5 secondes par défaut).

  • Pour les auxiliaires de signalisation sans fil, le voyant clignote en vert à chaque envoi de données (toutes les 8 heures ou lorsque l'état change).

K : nettoyage de l'appareillage

Pour éviter les dépôts de poussière qui risquent d'affecter le fonctionnement mécanique des disjoncteurs, nettoyez ces derniers à l'occasion d'une opération de maintenance :

  • Pièces non métalliques : toujours utiliser un chiffon sec. N'utilisez jamais de produit nettoyant.

  • Pièces métalliques : utiliser de préférence un chiffon sec. Si vous utilisez un produit nettoyant, ne l'appliquez pas et n'en renversez pas sur les pièces non métalliques.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.