DOCA0185FR-01

Réponse à un déclenchement

Précautions à prendre avant de répondre à un déclenchement

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique. Consultez le document NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS ou son équivalent local.
  • L'installation et l'entretien de cet appareil doivent être effectués par du personnel qualifié.
  • Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d’y travailler.
  • Utilisez toujours un appareil de détection de tension approprié pour vérifier que l'alimentation est coupée.
  • Replacez tous les dispositifs, les portes et les capots avant de mettre l’appareil sous tension.
  • Faites attention aux dangers potentiels et inspectez soigneusement la zone de travail pour vérifier qu'aucun outil ou objet n'a été laissé à l'intérieur de l'appareil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Avant de vérifier l'appareillage électrique en aval de la protection, isolez systématiquement l'alimentation.

Identification de la cause du déclenchement

Un déclenchement peut être causé par les événements suivants :

  • Détection de défaut sur l'installation

  • Détection de défaut dû à un dysfonctionnement

  • Déclenchement volontaire

Vérifiez le disjoncteur et l'installation électrique pour trouver la cause du déclenchement.

Vérification de l'équipement après un déclenchement

AVERTISSEMENT
RISQUE DE FERMETURE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE
Ne refermez pas le disjoncteur sans préalablement vérifier et éventuellement réparer l'installation électrique aval.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
NOTE: Les vérifications, essais et inspections doivent être effectués par un électricien qualifié.

Le déclenchement de la protection n'élimine pas la cause du défaut sur l'équipement aval.

Après un court-circuit, effectuez les tâches suivantes :

  • Nettoyez avec soin les traces de fumée noire. Les particules de fumée peuvent conduire l'électricité.

  • Vérifiez les raccordements de puissance et les fils de commande.

  • Commandez le disjoncteur au moins cinq fois avec une charge nulle.

Selon le type de défaut détecté, effectuez les inspections suivantes sur tout ou partie de l'équipement où le défaut s'est produit :

  • Pour les défauts déclenchés par la protection thermique :

    • Recherchez les éléments endommagés dans le système et, au besoin, réparez-les.

    • Procédez aux vérifications E et G.

  • Pour les défauts déclenchés par la protection magnétique ou d'origine inconnue :

    • Recherchez les éléments endommagés dans le système et, au besoin, réparez-les.

    • Procédez aux vérifications A, E et G.

  • Pour les défauts déclenchés par la protection différentielle :

    • Recherchez les éléments endommagés dans le système et, au besoin, réparez-les.

    • Procédez aux vérifications E, G et I.

Réarmement du disjoncteur

Avant de réarmer le disjoncteur, vérifiez que le défaut est identifié et réparé, et que l'installation a été contrôlée.

Si vous devez redémarrer le système rapidement (par exemple, dans une installation de sécurité), isolez et verrouillez la partie concernée de l'installation avant de procéder à la maintenance.

La procédure de réarmement d'un disjoncteur dépend de son type de maneton.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.