DOCA0185FR-01

Dépannage

Introduction

Les opérations de dépannage sont décrites dans les tableaux qui suivent, avec les vérifications ou réparations à effectuer par rapport aux causes probables du dysfonctionnement indiqué. Elles sont classées en différents événements :

  • Déclenchements répétitifs

  • Non fermeture du disjoncteur

Déclenchements répétitifs

Signalisation par voyant

Cause probable

Vérifications ou réparations

SD

Tension d'alimentation au déclencheur voltmétrique de sous-tension MX trop faible ou sujette à des variations importantes

Vérifier l’alimentation pour le déclencheur voltmétrique (par exemple, une alimentation de moteurs avec des puissances nominales élevées peut être instable). Dans ce cas, branchez l'appareil sur une alimentation saine ou stabilisée.

Tension d'alimentation appliquée involontairement à un déclencheur shunt MX

Vérifiez que le raccordement de l'appareil est correct par rapport au schéma d'installation.

SD

Température de fonctionnement trop élevée.

Vérifiez la ventilation du panneau et la température dans la pièce.

SDV

Réglage de protection différentielle inapproprié

Vérifier la valeur du courant de fuite naturel.

En fonction des résultats :

  • Isolez l'équipement à courant de fuite naturel trop important.

  • Ou augmentez le réglage de protection différentielle, tout en observant les règles de sécurité.

Défaut d’isolement fugitif sur l’installation.

Vérifier la coïncidence du défaut avec la mise en service d’un équipement.

En fonction des résultats :

  • Réparez l'équipement à l'origine du défaut.

  • Isolez l'équipement à courant de fuite naturel trop important.

  • Ou augmentez le réglage de protection différentielle, tout en observant les règles de sécurité.

Non fermeture du disjoncteur

Signalisation par voyant

Cause probable

Vérifications ou réparations

SD

Déclencheur shunt MX sous tension

Déclencheur voltmétrique de sous-tension MN hors tension

Vérifiez que le raccordement de l'appareil est correct par rapport au schéma d’installation.
OF Disjoncteur interverrouillé Vérifiez l’installation et le schéma d’interverrouillage (mécanique ou électrique) pour les deux disjoncteurs.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.