DOCA0185ES-01

Solución de problemas

Introducción

En las tablas siguientes se describen las operaciones de solución de problemas, con las verificaciones y reparaciones que tienen que llevarse a cabo según las causas probables del funcionamiento defectuoso indicado. Se clasifican en los eventos siguientes:

  • Disparos repetitivos

  • El interruptor automático no se cierra

Disparos repetitivos

Indicación

Posible causa

Verificaciones o reparaciones

SD

Tensión de alimentación de la bobina de disparo por falta de tensión MX demasiado baja o sometida a variaciones importantes

Compruebe el bloque de alimentación de la bobina (por ejemplo, una red que alimenta motores de potencia fuerte puede sufrir perturbaciones). En tal caso, conecte esta bobina a una red segura o estabilizada.

Tensión de alimentación en una bobina de disparo por emisión de corriente MX aplicada de forma imprevista.

Verifique que la conexión de la bobina sea correcta de acuerdo con el esquema de instalación.

SD

Temperatura de funcionamiento demasiado elevada.

Verifique la ventilación del cuadro y la temperatura del local.

SDV

Ajuste de protección de diferencial no apropiado.

Verifique el valor de la corriente de fuga natural.

En función de los resultados:

  • Aísle el equipo que tenía una corriente de fuga natural excesiva

  • También puede elevar el ajuste de protección de diferencial, observando las normas de seguridad.

Defecto de aislamiento transitorio en la instalación.

Verifique si el defecto coincide con la puesta en marcha de un equipo.

En función de los resultados:

  • Repare el equipo que provoca el fallo.

  • Aísle el equipo con corriente de fuga natural excesiva.

  • También puede elevar el ajuste de protección de diferencial, observando las normas de seguridad.

El interruptor automático no se cierra

Indicación

Posible causa

Verificaciones o reparaciones

SD

Bobina de disparo por emisión de corriente MX alimentada.

Bobina de disparo por falta de tensión MN alimentada.

Verifique que la conexión de la bobina sea correcta de acuerdo con el esquema de instalación.
OF Interruptor automático interenclavado Verifique el esquema de instalación y de interenclavamiento (mecánico o eléctrico) de los dos interruptores automáticos.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.