Interruptores en carga
Introducción
Un interruptor en carga es un dispositivo de control que se puede usar para abrir y cerrar un circuito en condiciones de funcionamiento normales. El interruptor en carga puede cerrar y abrir su corriente nominal. En el caso de una sobrecarga o de un cortocircuito, se debe proteger mediante un dispositivo aguas arriba, conforme a las normas de instalación.
Categoría de utilización de interruptores en carga
Según la corriente de servicio nominal y la durabilidad mecánica (A para funcionamiento frecuente o B para funcionamiento poco frecuente), la norma IEC/EN 60947-3 define las categorías de utilización que se muestran en la siguiente tabla. Los interruptores en carga ComPacT NSXm NA cumplen las categorías de utilización AC-21A o AC-22A hasta 160 A y AC-23A hasta 100 A.
|
Categorías de utilización |
||
|---|---|---|
|
Funcionamiento poco frecuente |
Funcionamiento frecuente |
Características |
|
AC-21B |
AC-21A |
Cambio de las cargas resistivas, incluidas las sobrecargas moderadas (cos φ = 0,95) |
|
AC-22B |
AC-22A |
Cambio de las cargas mixtas (resistivas e inductivas), incluidas las sobrecargas moderadas (cos φ = 0,65) |
|
AC-23B |
AC-23A |
Cambio de las cargas del motor o de otras cargas altamente inductivas (cos φ = 0,45 o 0,35) |