DOCA0185ES-01

Bloqueo del interruptor automático

Opciones de bloqueo para el mando rotativo prolongado frontal

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Cuando el mando del interruptor automático esté bloqueado en la posición (O) OFF, use siempre un dispositivo sensor de tensión de capacidad adecuada para confirmar que la alimentación esté desactivada antes de trabajar en el equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

El mando rotativo prolongado ofrece las siguientes opciones de bloqueo:

  • Impedir la apertura de la puerta.

  • Impedir la manipulación del mando rotativo.

  • Impedir la manipulación del interruptor automático.

El mando se puede bloquear en la posición O (OFF) o, en el caso del mando de la puerta negra, en la posición I (ON).

No se necesita configuración para bloquear el mando en la posición O (OFF).

Para bloquear el mando en la posición I (ON), es necesario desmontar el mando de la puerta y cambiar la configuración física del mando. Normalmente, este procedimiento se realiza durante la instalación. Consulte la hoja de instrucciones correspondiente para obtener información acerca de cómo configurar el mando para bloquearlo en la posición I (ON).

NOTA: El bloqueo del mando rotativo en la posición I (ON) no desactiva el interruptor automático. Si hay un fallo, el interruptor automático se disparará igualmente. Cuando se desbloquea el mando rotativo, se mueve a la posición Trip.

Posición de bloqueo

Tipo de bloqueo

Características del bloqueo

Imagen del bloqueo

O (OFF)

Candado estándar

Hasta 3 candados (no suministrados)
Diámetro: 4-8 mm (3/16-5/16 in)

I (ON) o O (OFF)
(solo el mando de la puerta negra)

Aplicación del candado después de modificar el mando de la puerta durante la instalación

Hasta 3 candados (no suministrados)
Diámetro: 4-8 mm (3/16-5/16 in)

Inserción de candados en la maneta

Paso

Acción

Comentario

1

Con el mando en la posición O (OFF) o en la posición I (ON), tire de la cubierta de la parte frontal del mando hasta que oiga un clic.

Se abre un espacio entre el mando y la cubierta.

2

Introduzca los candados en ese espacio.

Bloqueo del interruptor automático en posición O (OFF) con la puerta abierta

En el siguiente procedimiento se explica cómo bloquear el interruptor automático, en lugar de bloquear la maneta.

Paso

Acción

Comentario

1

Con el interruptor automático en la posición O (OFF), gire la placa de bloqueo hacia la izquierda 60 grados para alinear los orificios y realizar el bloqueo.

2

Coloque un candado o un pasador de bloqueo de seguridad (4-8 mm, [3/16-5/16 in]) en el orificio para bloquear el interruptor automático en la posición O (OFF).

Anulación del enclavamiento de la puerta

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
La anulación del enclavamiento de la puerta sólo podrá ser realizada por personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Un enclavamiento entre la puerta y la posición del interruptor automático permite abrir la puerta solo cuando el interruptor automático está abierto y el mando rotativo está en la posición O (OFF).

Si el mando rotativo está en la posición I (ON) o en la posición Trip, el enclavamiento de la puerta le impide abrir la puerta. Para abrir la puerta, debe girar el mando hasta la posición O (OFF).

En casos excepcionales, personal cualificado puede seguir estos pasos para abrir la puerta mientras el mando rotativo se encuentra en la posición I (ON) o en la posición Trip:

Paso

Acción

1

Con un destornillador, gire el tornillo de bloqueo hacia la derecha 60 grados y mantenga el destornillador en esa posición.

2

Abra la puerta.

Para cerrar la puerta, utilice un destornillador para girar el tornillo de bloqueo hacia la derecha 60 grados. Con el destornillador en la misma posición, cierre la puerta y suelte el tornillo de bloqueo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.