DOCA0185FR-01

Verrouillage du disjoncteur

Options de verrouillage de la commande rotative prolongée avant

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Lorsque le maneton du disjoncteur est verrouillé en position (O) OFF, utilisez toujours un appareil de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée avant de commencer à travailler sur l'équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

La commande rotative prolongée propose les options de verrouillage suivantes :

  • Bloquer l'ouverture de la porte

  • Bloquer la manœuvre de la commande rotative

  • Empêcher le déclenchement du disjoncteur

La commande peut être verrouillée en position O (OFF) ou, si l'actionneur de porte noir est présent, en position I (ON).

Aucune installation n'est nécessaire pour verrouiller la commande en position O (OFF).

Pour pouvoir verrouiller la commande rotative en position I (ON), l'actionneur de porte doit être démonté et la configuration physique de la commande doit être modifiée. En général, cette opération s'effectue lors de l'installation. Pour plus d'informations sur la configuration physique de la commande en vue d'un verrouillage en position I (ON), consultez l'instruction de service appropriée.

NOTE: Le verrouillage de la commande rotative en position I (ON) ne désactive pas le disjoncteur. Si un défaut est détecté, le circuit se déclenche quand même. Lorsque la commande rotative n'est pas verrouillée, elle passe en position Trip.

Position de verrouillage

Type de verrou

Caractéristiques du verrouillage

Image du verrou

O (OFF)

Verrouillage à cadenas standard

Jusqu'à 3 cadenas (non fournis)
Diamètre : 4-8 mm (3/16-5/16 in)

I (ON) ou O (OFF)
(Actionneur de porte noir uniquement)

Verrouillage après modification de l'actionneur de porte pendant l'installation

Jusqu'à 3 cadenas (non fournis)
Diamètre : 4-8 mm (3/16-5/16 in)

Mise en place de cadenas dans la commande

Étape

Action

Commentaire

1

Lorsque la commande est en position O (OFF) ou I (ON), tirez sur le plastron de la commande jusqu'à entendre un déclic.

Un espace s'ouvre entre la commande et le plastron.

2

Insérez les cadenas dans cet espace.

Verrouillage du disjoncteur en position O (OFF) lorsque la porte est ouverte

La procédure suivante explique comment verrouiller le disjoncteur lui-même, au lieu de la commande.

Étape

Action

Commentaire

1

Lorsque le disjoncteur est en position O (OFF), tournez la plaque de verrouillage de 60 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour aligner les trous et mettre en place le cadenas.

2

Mettez en place un cadenas ou un moraillon de sécurité (4-8 mm, (3/16-5/16 in)) dans le trou pour verrouiller le disjoncteur en position O (OFF).

Contournement du verrouillage de porte

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
Seul un personnel qualifié doit effectuer le contournement du verrouillage de la porte.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Un verrouillage entre la porte et le disjoncteur vous permet de n'ouvrir la porte que lorsque le disjoncteur est ouvert et que la commande rotative est en position O (OFF).

Lorsque la commande rotative est en position I (ON) ou Trip, le verrouillage de porte vous empêche d'ouvrir la porte. Pour ouvrir la porte, vous devez mettre la commande rotative en position O (OFF).

Exceptionnellement, un électricien qualifié peut suivre la procédure ci-dessous pour ouvrir la porte alors que la commande rotative est en position I (ON) ou Trip :

Étape

Action

1

Avec un tournevis, tournez la vis de verrouillage de 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, puis maintenez le tournevis en place.

2

Ouvrez la porte.

Pour refermer la porte, tournez la vis de verrouillage de 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis. Tout en maintenant le tournevis en place, fermez la porte puis relâchez la vis de verrouillage.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.