DOCA0185ES-01

PowerTag Energy F160

Introducción

El PowerTag Energy F160 es adecuado para interruptores automáticos e interruptores en carga de carcasa moldeada (ComPacT NSXm y ComPact INS) de redes eléctricas 3P y 3P+N.

El PowerTag Energy F160 se monta por encima o por debajo del interruptor automático usando la alimentación de los conductores para la medición de corriente. .

NOTA: Se recomienda montar el PowerTag Energy F160 debajo del interruptor automático para beneficiarse de la función de alarma de pérdida de tensión. Para obtener más información, consulte CA908058E Guía de selección de PowerTag Energy

Con su diseño Flex, el PowerTag Energy F160 se monta directamente en los cables de alimentación. El reductor de tensión debe cablearse utilizando los conectores EverLink recomendados con la toma de tensión auxiliar (LV426970 para 3P, LV426971 para 4P).

El PowerTag Energy F160 debe estar asociado con un concentrador o una pasarela.

Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: MFR85580 PowerTag F160 3P/3P+N – Hoja de instrucciones

Descripción

A LED de estado

B Identificador RF-Id

C Código QR para acceder a información sobre el dispositivo

D Soportes de bridas de cables

E Etiqueta con una parte adhesiva extraíble que lleva el código QR y el identificador RF-Id

F Alimentación de los conductores para la medición de corriente

G Conector extraíble para conexión de reductor de tensión

LED de estado

Utilice la indicación del LED para confirmar que el PowerTag Energy F160 está funcionando durante las operaciones de puesta en servicio o mantenimiento.
LED de estado Descripción Acción
PowerTag Energy F160 desactivado. Ninguno o compruebe la fuente de alimentación, según el tipo de operación.
PowerTag Energy F160 buscando un concentrador o una pasarela. Espere hasta que se identifiquen el concentrador o la puerta de enlace.
PowerTag Energy F160 en modo de identificación. Espere hasta que el PowerTag Energy F160 esté en la red.
PowerTag Energy F160 en la red. Comunicación normal con el concentrador o la pasarela. Ninguno
Pérdida ocasional de comunicación. Compruebe la configuración de la comunicación con el concentrador o la puerta de enlace.
Pérdida de comunicación con el concentrador o la puerta de enlace. Compruebe la configuración de la comunicación con el concentrador o la puerta de enlace.
Error interno detectado. Reemplace el PowerTag Energy F160.

Datos disponibles

Para obtener la lista de datos disponibles, consulte la guía del usuario de la puerta de enlace o Panel Server correspondientes. Los datos disponibles dependen de la puerta de enlace.

Puesta en servicio

Ponga en marcha PowerTag Energy F160 usando el software EcoStruxure Power Commission o las páginas web incrustadas de Gateway o Panel Server, en su caso.

NOTA: Compruebe el firmware de Gateway antes de poner en marcha PowerTag Energy F160. Se recomienda actualizar a la versión más reciente disponible.

Para el emparejamiento automático, PowerTag Energy F160 debe estar encendido y el LED de estado debe parpadear rápidamente en naranja.

Si el LED parpadea rápidamente en rojo (estado de pérdida de comunicación), apague el dispositivo y vuelva a encenderlo para restablecer PowerTag Energy F160. Si PowerTag Energy F160 no se empareja en dos minutos, vuelve al estado de pérdida de comunicación.

Si el LED parpadea en verde, PowerTag Energy F160 ya está emparejado con una pasarela. Desemparéjelo antes de emparejarlo con una nueva pasarela.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?