990-6287A-005

Umschalten eines Parallelsystems aus dem Wartungs-Bypass-Modus in den Normalbetrieb

  1. Überprüfen Sie:
    1. Alle USV-Schalter (Eingangsschalter UIB, Eingangsschalter für statischen Bypass SSIB und Ausgangsschalter UOB) sowie der System-Trennschalter (SIB) befinden sich in der Position AUS (geöffnet).
    2. Die Batterieschalter (BB) befinden sich in der Position AUS (geöffnet).
  2. Drehen Sie den System-Trennschalter SIB und die Ausgangsschalter UOB aller USV-Systeme in die Position EIN (geschlossen).
  3. Drehen Sie die Eingangsschalter für statischen Bypass (SSIB) aller USV-Systeme in die Position EIN (geschlossen).

    Warten Sie ca. 60 Sekunden, bis die Bypass-LED gelb wird.

  4. Drehen Sie den Wartungs-Bypass-Schalter (MBB) in die Position AUS (geöffnet).
  5. Drehen Sie die Eingangsschalter UIB aller USV-Systeme in die Position EIN (geschlossen).

    Wenn die Wechselrichter-LED stetig grün leuchtet, wechselt das Parallelsystem automatisch aus dem statischen Bypass-Modus in den Normalbetrieb.

  6. Drehen Sie die Batterieschalter (BB) aller USV-Systeme in die Position EIN (geschlossen).

    Auf der Benutzeroberfläche leuchten die folgenden LEDs:

    Das Parallelsystem befindet sich jetzt im Normalbetriebsmodus.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?