990-5995E-017

Avvio di un singolo UPS in modalità normale

NOTA: All'avvio dell'UPS, verranno utilizzate le impostazioni memorizzate.
  1. Verificare che tutti i dispositivi di disconnessione siano in posizione di spegnimento (aperto).
  2. Portare l'SSIB in posizione di accensione (chiuso).

    Il display si accende e viene visualizzata la schermata principale.

  3. Portare l'UOB in posizione di accensione (chiuso).

    Attendere circa 30 secondi fino a quando il LED di bypass diventa giallo fisso. L'UPS si avvia in modalità bypass statico.

  4. Portare l'UIB in posizione di accensione (chiuso).

    Il raddrizzatore esegue la rampa d'avvio. Quando il raddrizzatore è pronto, l'inverter viene avviato e sincronizzato con il bypass.

    I LED sull'interfaccia utente sono visualizzati come di seguito:

  5. Attendere circa 20 secondi fino a quando il LED dell'inverter diventa di colore verde fisso e l'UPS effettua automaticamente il trasferimento dalla modalità bypass statico a quella normale.

    I LED sull'interfaccia utente sono visualizzati come di seguito:

  6. Portare l'interruttore delle batterie BB in posizione di accensione (chiuso).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.