990-5995E-017

Trasferimento di un sistema in parallelo da modalità normale a modalità in bypass di manutenzione

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Per isolare completamente gli UPS, tutti i dispositivi di disconnessione a monte (MIB, BIB e SIB) devono essere in posizione di spegnimento (aperto).
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  1. Nella schermata principale del display, selezionare Controllo > Inverter spento > Parallelo spento.

    Tutti gli UPS passeranno alla modalità bypass statico.

  2. Portare il sezionatore bypass di manutenzione esterno (Ext. MBB) in posizione di accensione (chiuso).

    Il carico è ora fornito tramite sezionatore bypass di manutenzione esterno.

  3. Portare gli interruttori delle batterie (BB) di tutti gli UPS in posizione di spegnimento (aperti).
  4. Portare gli interruttori d'ingresso alimentazione di rete (MIB) e gli interruttori d'ingresso rete di bypass (BIB) di tutti gli UPS in posizione di spegnimento (aperti), se disponibili.
  5. Portare gli interruttori di ingresso unità (UIB) e gli interruttori ingresso commutatore statico (SSIB) di tutti gli UPS in posizione di spegnimento (aperti).
  6. Portare gli interruttori di uscita unità (UOB) di tutti gli UPS e il sezionatore di isolamento sistema (SIB) in posizione di spegnimento (aperti).
PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
  • Attendere almeno 5 minuti prima di rimuovere la copertura dell'UPS dopo lo spegnimento del display per consentire ai condensatori di scaricarsi completamente.
  • Misurare sempre le tensioni pericolose su tutti i connettori prima di lavorare sull'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.