990-5995E-017

Sostituzione di una stringa di batterie

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Le batterie possono presentare il rischio di scariche elettriche e alte correnti di cortocircuito. Quando si maneggiano le batterie, osservare le seguenti precauzioni.
  • Rimuovere orologi, anelli e altri oggetti metallici.
  • Utilizzare attrezzi con manici isolati.
  • Indossare occhiali, guanti e stivali protettivi.
  • Non appoggiare strumenti o componenti metallici sulle batterie.
  • Impostare l'interruttore delle batterie (BB) sulla posizione di spegnimento (aperto) prima di iniziare la procedura.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
  • La manutenzione delle batterie deve essere effettuata o supervisionata esclusivamente da personale qualificato esperto in materia e a conoscenza di tutte le necessarie precauzioni. Il personale non qualificato deve tenersi lontano dalle batterie.
  • Non gettare le batterie nel fuoco poiché potrebbero esplodere.
  • Non aprire, modificare o tagliare le batterie. L'elettrolito rilasciato è dannoso per la cute e gli occhi ed è tossico.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVERTIMENTO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
  • Quando si sostituiscono i moduli batteria, sostituire sempre con lo stesso modulo batteria e sostituire sempre l'intera stringa di batterie (quattro moduli batteria).
  • Non immagazzinare le batterie per più di sei mesi a causa della necessità di ricarica.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
  1. Impostare l'interruttore delle batterie (BB) sulla posizione di spegnimento (aperto).
  2. Rimuovere la piastra anteriore dei moduli batteria
  3. Disconnettere i terminali di alimentazione dalla parte anteriore del moduli batteria.
  4. Rimuovere la vite dalla maniglia del modulo batteria e sollevare la maniglia verso l'alto.
  5. Estrarre delicatamente il modulo batteria dallo slot.
  6. Ripetere l'operazione per tutti i moduli batteria nella stringa della batteria. Una fila è una stringa della batteria.
  7. Spingere i moduli batteria sostitutivi negli UPS.
  8. Abbassare le maniglie del moduli batteria sui moduli batteria e fissarle al ripiano con le viti.
  9. Connettere i terminali di alimentazione alla parte anteriore dei moduli batteria.
  10. Reinstallare la piastra anteriore dei moduli batteria.
  11. Impostare l'interruttore delle batterie (BB) sulla posizione di accensione (chiuso).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.