990-5995E-017

Configurazione delle impostazioni delle batterie

  1. Dalla schermata principale del display, selezionare Impostaz > Impostaz Avanzate > Impostaz batteria e configurare le seguenti impostazioni.
    1. Numero stringhe batterie: impostare il numero di stringhe delle batterie nella soluzione con batterie.
    2. Blocchi batteria per stringa: impostare il numero di blocchi batteria in una stringa di batterie.
    3. Capacità blocco batt (Ah): impostare la capacità nominale del blocco batteria.
    4. Carica boost period (M): impostare l'intervallo in mesi per il passaggio da carica di mantenimento a carica boost.
  2. Toccare la freccia verso il basso e completare le seguenti impostazioni:
    1. Corrente di carica massima: scegliere un valore compreso tra 0,05 e 0,15 C.
    2. Tensione di mantenimento (V): scegliere un valore compreso tra 2,20 e 2,29.
    3. Tensione di boost (V): impostare il limite massimo per la tensione di carica boost di una cella della batteria. Scegliere un valore compreso tra 2,30 e 2,40.
    4. Durata della carica rapida (minuti): impostare la durata della carica boost. Scegliere un valore compreso tra 0 e 999 minuti.
  3. Toccare la freccia verso il basso e completare la seguente impostazione:
    1. Compensazione temp. di mant: Scegliere un valore compreso tra 0,000 e 0,007 V/°C per cella.
  4. Toccare Salva impostazioni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.