990-5995E-006

Puesta en marcha de un SAI unitario en modo normal

NOTA: Cuando se pone en marcha el SAI, se utiliza la configuración guardada.
  1. Compruebe que todos los dispositivos de desconexión estén en la posición OFF (abiertos).
  2. Coloque el disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB) en la posición ON (cerrado).

    La pantalla se enciende y se muestra la pantalla de inicio.

  3. Coloque el disyuntor de salida de unidad (UOB) en la posición ON (cerrado).

    Espere aproximadamente 30 segundos hasta que el LED de derivación emita una luz amarilla continua. El SAI se inicia en modo de derivación estática.

  4. Coloque el disyuntor de entrada de unidad (UIB) en la posición ON (cerrado).

    El rectificador arranca progresivamente. Cuando el rectificador está listo, el inversor se inicia y se sincroniza con la derivación.

    Los LED de la interfaz de usuario aparecen como se muestra a continuación:

  5. Espere aproximadamente 20 segundos hasta que el LED del inversor emita una luz verde continua; el SAI se transfiere automáticamente del modo en derivación estática al modo normal.

    Los LED de la interfaz de usuario aparecen como se muestra a continuación:

  6. Coloque el disyuntor o los disyuntores de batería (BB) en la posición ON (cerrados).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.