990-5995D-005

Starten einer einzelnen USV im Normalbetrieb

HINWEIS: Beim Starten der USV werden die gespeicherten Einstellungen verwendet.
  1. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Trennvorrichtungen in der Position AUS (geöffnet) befinden.
  2. Drehen Sie SSIB in die Position EIN (geschlossen).

    Die Anzeige wird eingeschaltet und der Startbildschirm wird angezeigt.

  3. Drehen Sie den (UOB) in die Position EIN (geschlossen).

    Warten Sie ca. 30 Sekunden, bis die Bypass-LED stetig gelb leuchtet. Die USV wird im statischen Bypass-Modus gestartet.

  4. Drehen Sie den (UIB) in die Position EIN (geschlossen).

    Der Gleichrichter wird hochgefahren. Wenn der Gleichrichter bereit ist, wird der Wechselrichter hochgefahren und mit dem Bypass synchronisiert.

    Auf der Benutzeroberfläche leuchten die folgenden LEDs:

  5. Warten Sie ca. 20 Sekunden, bis die Wechselrichter-LED stetig grün leuchtet und die USV automatisch aus dem statischen Bypass-Modus in den Normalbetrieb wechselt.

    Auf der Benutzeroberfläche leuchten die folgenden LEDs:

  6. Drehen Sie die Batterieschalter BB in die Position EIN (geschlossen).
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.