990-5995E-019

정상 모드에서 단일 UPS 시작

주의: UPS가 기동하면 저장된 설정이 적용됩니다.
  1. 모든 분리 장치가 OFF(열림) 위치에 있는지 확인합니다.
  2. SSIB를 ON(닫힘) 위치로 설정합니다.

    디스플레이가 켜지고 홈 화면이 표시됩니다.

  3. UOB를 ON(닫힘) 위치로 설정합니다.

    바이패스 LED가 지속적으로 노란색으로 표시될 때까지 약 30초 정도 기다립니다. UPS가 스태틱 바이패스 모드를 시작합니다.

  4. UIB를 ON(닫힘) 위치로 설정합니다.

    정류기가 기동됩니다. 정류기가 준비되면 인버터가 기동하고 바이패스와 동기화됩니다.

    사용자 인터페이스의 LED는 다음과 같이 표시됩니다.

  5. 인버터 LED가 지속적으로 녹색으로 표시될 때까지 약 20초 동안 기다리십시오. UPS는 스태틱 바이패스 모드에서 정상 모드로 자동 전환됩니다.

    사용자 인터페이스의 LED는 다음과 같이 표시됩니다.

  6. 배터리 차단기 BB를 ON(닫힘) 위치에 설정합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.