990-5995E-017

Avvio e aggiunta di un'unità UPS a un sistema in parallelo in funzione

Questa procedura consente di avviare un'unità UPS e di aggiungerla a un sistema in parallelo in funzione.

IMPORTANTE: Prima di poter aggiungere un UPS a un sistema in parallelo, il sistema in parallelo deve essere configurato da Schneider Electric.

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Accertarsi che l'interruttore di uscita dell'unità esterna Ext. UOB, l'interruttore d'ingresso alimentazione di rete (MIB) e l'interruttore d'ingresso rete di bypass (BIB) per l'UPS siano in posizione di spegnimento (aperto) prima di collegare i cavi di alimentazione all'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  1. Sul nuovo UPS verificare che:
    1. Tutti i dispositivi di disconnessione UPS (UIB, SSIB e UOB) e Ext. Le UOB sono in posizione OFF (aperto).
    2. Assicurarsi che tutti gli interruttori delle batterie (BB) si trovino in posizione OFF (aperto).
  2. Portare l'interruttore di uscita unità esterna Ext. UOB dell'UPS in posizione di accensione (chiuso).
  3. Portare l'interruttore d'ingresso alimentazione di rete (MIB) e l'interruttore d'ingresso rete di bypass (BIB) dell'UPS in posizione di accensione (chiusi).
  4. Portare l'interruttore di ingresso dell'unità (UIB), gli interruttori ingresso commutatore statico (SSIB) e interruttore di uscita unità (UOB) dell'UPS in posizione di accensione (chiusi).

    Quando il LED dell'inverter diventa di colore verde fisso, l'UPS si è collegato al sistema in parallelo in funzione.

    I LED sull'interfaccia utente sono visualizzati come di seguito:

  5. Portare l'interruttore delle batterie (BB) dell'UPS in posizione di accensione (chiuso).
  6. Verificare la condivisione corretta del carico tra le unità UPS in parallelo.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.