990-5995E-017

Modalità LBS (opzionale)

NOTA: La modalità LBS richiede il collegamento di cavi di sincronizzazione opzionali. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di installazione.

Quando la modalità LBS è abilitata, l'uscita di due sistemi UPS indipendenti (sistema singolo o parallelo) sarà sincronizzata. La sincronizzazione dell'uscita non è supportata quando entrambi i sistemi UPS sono in modalità bypass statico o bypass di manutenzione.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.