990-5995E-012

Démarrage d'une ASI unitaire en mode normal

NOTE: Lorsque l'ASI démarre, tous les réglages enregistrés sont utilisés.
  1. Vérifiez que tous les dispositifs d'isolement et de protection sont ouverts (position OFF).
  2. Fermez (position ON) le SSIB.

    L'affichage s'allume et l'écran d'accueil s'affiche.

  3. Fermez (position ON) l'UOB.

    Attendez environ 30 secondes jusqu'à ce que les LED jaunes du bypass s'allument. L'ASI démarre en mode bypass statique.

  4. Fermez (position ON) l'UIB.

    Le redresseur accélère. Lorsque le redresseur est prêt, l'onduleur démarre et se synchronise avec le bypass.

    Les LED s'affichent comme suit dans l'interface utilisateur :

  5. Patientez environ 20 secondes jusqu'à ce que la LED verte de l'onduleur soit allumée de manière continue, l'ASI passe automatiquement du mode bypass statique au mode normal.

    Les LED s'affichent comme suit dans l'interface utilisateur :

  6. Fermez (position ON) les disjoncteurs batterie BB.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.