990-5995E-017

Trasferimento di un sistema in parallelo da modalità in bypass di manutenzione a modalità normale

  1. Verificare che:
    1. Tutti i dispositivi di disconnessione a monte (MIB, BIB e SIB) sono in posizione di spegnimento (aperto).
    2. Tutti i dispositivi di disconnessione UPS (UIB, SSIB e UOB) e l'interruttore di uscita unità esterna Ext. UOB sono in posizione di accensione (chiuso).
    3. Assicurarsi che tutti gli interruttori delle batterie (BB) si trovino in posizione di spegnimento (aperto).
  2. Portare il sezionatore di isolamento sistema (SIB) e gli interruttori di uscita unità (UOB) di tutti gli UPS in posizione di accensione (chiusi).
  3. Portare l'interruttore d'ingresso bypass (BIB) e gli interruttori ingresso commutatore statico (SSIB) di tutti gli UPS in posizione di accensione (chiusi).

    Attendere circa 20 secondi fino a quando il LED di bypass diventa giallo.

  4. Portare il sezionatore bypass di manutenzione esterno (Ext. MBB) in posizione di spegnimento (aperto).
  5. Portare l'interruttore d'ingresso alimentazione di rete (MIB) e gli interruttori di ingresso unità (UIB) di tutti gli UPS in posizione di accensione (chiusi).

    Quando il LED dell'inverter diventa di colore verde fisso, il sistema in parallelo effettua automaticamente il trasferimento dalla modalità bypass statico a quella normale.

  6. Portare gli interruttori delle batterie (BB) di tutti gli UPS in posizione di accensione (chiuso).

    I LED sulle interfacce utente sono visualizzati come mostrato di seguito:

    Il sistema in parallelo si trova ora in modalità normale.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.