990-5995E-017

Posizione di sezionatori e commutatori

UPS per batterie esterne da 60-100 kVA 400 V/50 kVA 208 V

 

UPS per batterie esterne da 120-160 kVA 400 V/60–80 kVA 208 V

UPS per batterie esterne da 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V

Vista anteriore dell'UPS da 60 kVA 400 V per batterie interne

Vista anteriore dell'UPS da 80 kVA 400 V per batterie interne

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.