990-5995E-017

Trasferimento di un UPS singolo da modalità bypass statico a modalità normale

NOTA: L'UPS effettuerà solitamente il trasferimento automaticamente da modalità bypass statico a normale. Questa procedura può essere utilizzata per effettuare manualmente il trasferimento in modalità normale se la frequenza o la tensione di bypass è superiore ai limiti specificati.
  1. Dalla schermata iniziale del display selezionare Controllo > Inverter acceso.

    I LED sull'interfaccia utente sono visualizzati come di seguito:

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.