990-5995D-005

Umschalten einer einzelnen USV aus dem normalen in den Wartungs-Bypass-Modus

  1. Wählen Sie im Hauptbildschirm der Anzeige Steuerung > Wechselrichter AUS.
  2. Drehen Sie MBB in die Position EIN (geschlossen).

    Die Last wird nun über den Wartungs-Bypass versorgt.

  3. Drehen Sie die Batterieschalter BB in die Position AUS (geöffnet).
  4. Drehen Sie den UIB in die Position AUS (geöffnet).
  5. Drehen Sie den SSIB in die Position AUS (geöffnet).
  6. Drehen Sie den UOB in die Position AUS (geöffnet).
GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
  • Warten Sie, nachdem die Anzeige ausgeschaltet ist, mindestens 5 Minuten, bevor Sie die Abdeckung der USV abnehmen, sodass die Kondensatoren vollständig entladen werden können.
  • Bevor Sie Arbeiten an der USV durchführen, prüfen Sie immer auf gefährliche Spannungen an allen Anschlussklemmen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.