990-5995E-012

Passage d'une ASI unitaire du mode normal au mode bypass de maintenance

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Gestion > ARRÊT onduleur.
  2. Fermez (position ON) le MBB.

    La continuité d'alimentation de la charge est désormais assurée via le bypass de maintenance.

  3. Ouvrez (position OFF) le(s) BB.
  4. Ouvrez (position OFF) l'UIB.
  5. Ouvrez (position OFF) le SSIB.
  6. Ouvrez (position OFF) l'UOB.
DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
  • Après l'extinction de l'affichage, attendez au moins 5 minutes avant de retirer le capot de l'ASI pour que les condensateurs se déchargent entièrement.
  • Avant de travailler sur l'ASI, assurez-vous qu'aucune borne ne présente de tension dangereuse.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.