990-5995D-028

Настройка параметров сети

  1. На главном экране дисплея выберите Настройки > Общие настройки > Сеть.
  2. Установите Идентификатор устройства для связи с помощью стрелок влево и вправо. Выберите от 1 до 255.
  3. Установите Скорость передачи данных в бодах для связи с помощью стрелок влево и вправо. Выберите значение из 2400, 4800, 9600, 14400 или 19200.
  4. Нажмите Сохранить настройки.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.