990-5995D-028

Перевод параллельной системы из режима сервисного байпаса в нормальный режим

  1. Убедитесь, что:
    1. Все распределительные устройства отключения входной сети (MIB, BIB и SIB) находятся в положении ВЫКЛ (разомкнут).
    2. Все устройства отключения ИБП (UIB, SSIB и UOB), а также Ext. UOB находятся в положении ВКЛ (замкнут).
    3. Автоматы защиты батарей ВВ установлены в положение ВЫКЛ (разомкнут).
  2. Установите SIB и UOB на всех ИБП в положение ВКЛ (замкнут).
  3. Установите BIB и SSIB на всех ИБП в положение ВКЛ (замкнут).

    Подождите примерно 20 секунд, чтобы светодиоды байпаса загорелись желтым светом.

  4. Установите Ext. MBB в положение ВЫКЛ (разомкнут).
  5. Установите MIB и UIB на всех ИБП в положение ВКЛ (замкнут).

    Когда светодиод инвертора загорится ровным зеленым светом, параллельная система автоматически перейдет из режима статического байпаса в нормальный режим.

  6. Установите BB в положение ВКЛ (замкнут).

    Светодиоды в пользовательском интерфейсе будут выглядеть следующим образом:

    Параллельная система теперь работает в нормальном режиме.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.