990-5995D-028

Настройка параметров батареи

  1. На главном экране дисплея выберите Настройки > Расширен. настройки > Наст. парам. батареи и настройте следующие параметры:
    1. Количество линеек батарей: Задайте количество линеек батарей.
    2. Батарейных блоков на линейку: Задайте количество батарейных блоков в одной линейке аккумуляторных батарей.
    3. Емкость бат. блока (А·ч): Установите номинальную емкость батарейного блока.
    4. Период. ускор. заряда (М): Установите интервал в месяцах для перехода с непрерывной зарядки на ускоренную.
  2. Нажмите стрелку вниз и выполните следующие настройки:
    1. Максимальный зарядный ток: Выберите значение от 0,05 до 0,15 С.
    2. Плавающее напряжение (В): Выберите значение от 2,20 до 2,29
    3. Добавочное напряжение (В): Установите верхний предел для напряжения ускоренного заряда аккумуляторной батареи. Выберите значение от 2,30 до 2,40.
    4. Продолжит. ускор. заряда (мин.): Установите продолжительность ускоренной зарядки. Выберите значение от 0 до 999 минут.
  3. Нажмите стрелку вниз и выполните следующую настройку:
    1. Темп. компенсация заряда: Выберите значение от 0,000 до 0,007 В/°C на ячейку.
  4. Нажмите Сохранить настройки.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.