990-5995E-019

네트워크 설정 구성

  1. 디스플레이의 홈 화면에서 Settings(설정) > General settings(일반 설정) > Network(네트워크)를 선택합니다.
  2. 왼쪽 및 오른쪽 화살표를 사용하여 통신의 Device ID(장치 ID)를 설정합니다. 1~255에서 선택합니다.
  3. 왼쪽 및 오른쪽 화살표를 사용하여 통신의 Baud rate(전송 속도)를 설정합니다. 2400, 4800, 9600, 14400 및 19200 중에서 선택합니다.
  4. Save settings(설정 저장)를 누릅니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.