990-5995D-028

Светодиодные индикаторы состояния

Светодиод Состояние Описание
АВ. СИГН. Немигающий красный свет Критический сигнал
Мигающий красный свет Предупредительный сигнал
Выкл. Нет условий аварийного сигнала
БАЙПАС Немигающий желтый свет Питание на нагрузку подается от байпаса
Мигающий желтый свет На байпасе есть состояние тревоги
Выкл. Питание на нагрузку не подается от байпаса
БАТАРЕЯ Немигающий желтый свет Питание на нагрузку подается от батареи
Мигающий желтый свет Батарея недоступна
Выкл. Питание на нагрузку не подается от батареи
ИНВЕРТОР Немигающий зеленый свет Инвертор включен
Выкл. Инвертор выключен
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.