990-5995D-028

Рабочие режимы

Нормальный режим

ИБП подает питание к подключенной нагрузке от электросети. ИБП преобразует электроэнергию от электросети в напряжение с заданными параметрами для подключенной нагрузки и одновременно заряжает батарею (непрерывный заряд или ускоренная зарядка).

Состояние светодиодов

Поток мощности

Режим работы от батареи

Если происходит сбой питания от электросети, ИБП переходит в режим работы от батареи. ИБП подает напряжение к нагрузке от подключенных батарей в течение ограниченного времени. Когда питание от электросети будет восстановлено, ИБП вернется в нормальный режим работы.

Состояние светодиодов

Режим статического байпаса

ИБП обеспечивает питание нагрузки от байпасного ввода. Если условия нормального режима или режима работы от батареи не выполнены, нагрузка будет переведена с инвертора на источник байпаса без перерыва в подаче питания на нагрузку.

Состояние светодиодов

Поток мощности

Режим сервисного байпаса

В режиме сервисного байпаса питание подается на нагрузку через внешний MBB. Резервное питание от батарей недоступно в режиме сервисного байпаса.

Состояние светодиодов

Поток мощности

Режим ECO

В режиме ECO ИБП настроен для использования статического байпаса в качестве приоритетного режима при соблюдении определенных условий. В режиме ECO инвертор находится в режиме ожидания, и в случае перебоя в питании ИБП переходит в режим работы от батарей, а нагрузка питается от инвертора.

Примечание: По умолчанию этот режим отключен, для его включения обратитесь в Schneider Electric. Если включен режим ECO, выйти из этого режима работы с помощью дисплея невозможно, обратитесь за помощью в Schneider Electric.

Состояние светодиодов

Поток мощности

Режим автозапуска

Когда автозапуск включен, ИБП автоматически перезапускает инвертор и байпас после восстановления питания. Автозапуск включен по умолчанию.

Примечание: Если автозапуск отключен, инвертор и байпас не перезапустятся автоматически после восстановления питания.

Режим преобразователя частоты

В режиме преобразователя частоты ИБП обеспечивает стабильную выходную частоту (50 или 60 Гц) и переключатель статического байпаса недоступен.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Опасность повреждения оборудования или сброса нагрузки
В режиме преобразования частоты ИБП не может работать в режиме статического или сервисного байпаса. Перед переводом ИБП в режим преобразователя частоты необходимо обратиться к сертифицированному партнеру Schneider Electric, чтобы убедиться, что
  • SSIB и MBB находятся в положении ВЫКЛ (разомкнут) (Schneider Electric настоятельно рекомендует заблокировать их навесным замком, который можно приобрести в Schneider Electric)
  • к клеммам байпаса не подключены кабели
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

Состояние светодиодов

Поток мощности

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.